Skip to main content

Aprire un’officina meccanica è una scelta che richiede competenze tecniche, spirito imprenditoriale e una buona conoscenza delle regole. L’attività, infatti, è disciplinata da una normativa specifica e prevede una serie di adempimenti obbligatori che è fondamentale conoscere prima di avviare l’impresa.

Se stai pensando di aprire una nuova officina, o di regolarizzare un’attività già esistente, è importante avere una visione chiara del percorso da seguire, dei requisiti professionali richiesti dalla legge e delle principali tappe burocratiche. In questo articolo facciamo il punto sugli aspetti essenziali da considerare.

Apri la tua officina meccanica assieme a Würth! SFOGLIA IL CATALOGO EQUIPMENT

Officina meccanica e autoriparazione: cosa dice la normativa

Dal punto di vista normativo, l’officina meccanica rientra tra le attività di autoriparazione, regolate dalla Legge 122/1992 e aggiornata dalla Legge 224/2012.

La legge individua tre ambiti distinti di attività:

  • meccatronica
  • carrozzeria
  • gommista

Con la riforma introdotta nel 2012, le precedenti attività di meccanica/motoristica ed elettrauto sono state accorpate nella nuova categoria della meccatronica. Questo significa che oggi, per avviare una nuova officina, non è più possibile dichiarare una sola di queste due attività: è necessario operare come meccatronico ed essere in possesso dei requisiti previsti per entrambe le competenze.

Un’impresa può svolgere una o più attività di autoriparazione, ma per ciascuna deve rispettare precisi obblighi.

Grazie a Würth Academy puoi ottenere un attestato di qualificazione professionale di Tecnico Meccatronico valido su tutto il territorio nazionale.

Il Responsabile tecnico: requisito indispensabile

La normativa prevede che ogni officina meccanica debba nominare un Responsabile tecnico per ogni attività esercitata. Si tratta di una figura centrale, perché garantisce che l’officina disponga delle competenze professionali necessarie per operare in modo corretto e conforme alla legge.

Il Responsabile tecnico può essere il titolare dell’impresa, un socio, un dipendente o un collaboratore familiare, purché in possesso di una qualifica professionale riconosciuta. La qualifica può essere ottenuta attraverso specifici titoli di studio accompagnati da esperienza lavorativa, oppure tramite percorsi formativi regionali teorico-pratici, espressamente previsti dalla normativa di settore.

Iter burocratico: gli step per avviare l’attività

Dal punto di vista amministrativo, l’apertura di un’officina meccanica richiede una serie di passaggi ben definiti. Il primo riguarda la scelta della forma giuridica dell’impresa e l’apertura della Partita IVA, con l’individuazione del codice ATECO corretto per la manutenzione e riparazione di autoveicoli.

Una volta definito l’assetto dell’impresa, è necessario presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) allo SUAP del Comune competente. Con la SCIA si dichiara l’inizio dell’attività e si autocertifica il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Contestualmente, l’impresa deve essere iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, indicando:

  • l’attività di autoriparazione esercitata
  • il Responsabile Tecnico nominato

La presentazione della SCIA consente di avviare subito l’attività, fermo restando che gli enti competenti possono effettuare controlli successivi.

Cosa prevede la legge: locali, sicurezza e obblighi contributivi

Oltre ai requisiti professionali e amministrativi, la legge stabilisce una serie di obblighi legati ai locali, alla sicurezza e alla tutela ambientale. L’officina meccanica deve avere spazi idonei, dotati di agibilità e conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

È inoltre necessario rispettare le disposizioni sulla gestione dei rifiuti e delle sostanze potenzialmente inquinanti, come oli esausti e fluidi, e verificare l’eventuale necessità di autorizzazioni legate all’impatto acustico, alle emissioni in atmosfera o agli scarichi. Questi aspetti possono variare in base al contesto territoriale e alle caratteristiche dell’attività.

Dal punto di vista previdenziale e assicurativo, l’impresa deve aprire le posizioni INPS e INAIL, a tutela del titolare e degli eventuali dipendenti, adempiendo a tutti gli obblighi contributivi previsti per legge.

formazione

Würth Academy: percorsi formativi per il Responsabile tecnico

Würth Academy propone percorsi formativi riconosciuti a livello nazionale per le tre attività dell’autoriparazione:

  • Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni
  • Tecnico per l’attività di carrozzeria
  • Tecnico per l’attività di gommista

I corsi combinano formazione teorica e pratica, alternando aula, formazione a distanza e tirocinio presso strutture convenzionate. È inoltre prevista la possibilità di riconoscimento dei crediti formativi, che consente di ridurre le ore di frequenza in base all’esperienza professionale maturata.

A supporto dei professionisti, Würth mette a disposizione anche un consulente dedicato, utile per orientarsi tra requisiti normativi e aspetti burocratici legati alle qualifiche professionali.

SCOPRI DI PIÙ

Aprire un’officina meccanica richiede attenzione, pianificazione e il rispetto delle normative. Conoscere in anticipo i requisiti professionali, l’iter burocratico e gli obblighi previsti dalla legge permette di evitare errori e di avviare l’attività su basi solide.

Affiancare a tutto questo un percorso formativo adeguato significa investire non solo nell’apertura dell’officina, ma anche nella sua crescita futura, in un settore automotive in continua evoluzione.

Se hai dubbi o domande, compila il form qui sotto!

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    FAQ – Requisiti per aprire un’officina meccanica

    Quali sono i requisiti principali per aprire un’officina meccanica?

    Per aprire un’officina meccanica è necessario conoscere e rispettare la normativa specifica sull’autoriparazione, possedere i requisiti professionali previsti dalla legge e seguire un iter burocratico preciso. È fondamentale avere una visione chiara delle competenze richieste e degli adempimenti obbligatori prima di avviare l’attività.

    Chi può aprire un’officina meccanica?

    La normativa prevede che ogni officina meccanica debba nominare un Responsabile tecnico per ciascuna attività di autoriparazione esercitata. Si tratta di una figura centrale che garantisce il possesso delle competenze professionali necessarie per operare in modo conforme alla legge.

    Chi può essere Responsabile tecnico dell’officina?

    Il Responsabile tecnico può essere:
    • il titolare dell’impresa
    • un socio
    • un dipendente
    • un collaboratore familiare
    A condizione che sia in possesso di una qualifica professionale riconosciuta.

    Come si ottiene la qualifica di Responsabile tecnico?

    La qualifica professionale può essere ottenuta tramite:

    • specifici titoli di studio, accompagnati da esperienza lavorativa
    • oppure percorsi formativi teorico-pratici, espressamente previsti dalla normativa di settore come quelli offerti da Würth Academy

    Quali sono gli step burocratici per avviare un’officina meccanica?

    Dal punto di vista amministrativo, l’apertura di un’officina meccanica richiede:
    • la scelta della forma giuridica
    • l’apertura della Partita IVA con il codice ATECO corretto
    • la presentazione della SCIA allo SUAP del Comune competente
    • l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
    La SCIA consente di avviare subito l’attività, fermo restando eventuali controlli successivi.

    Qual è il codice ATECO per un’officina meccanica?

    Il codice ATECO per officina meccanica è 45.20.1 – Riparazioni meccaniche di autoveicoli

    A seconda dei servizi offerti, possono essere utilizzati anche codici correlati:
    • 45.20.2 → riparazione di carrozzerie
    • 45.20.3 → riparazione di impianti elettrici e elettronici
    • 45.20.4 → riparazione e sostituzione pneumatici
    La scelta del codice ATECO corretto è fondamentale per inquadramento fiscale, autorizzazioni, gestione contributiva e assicurativa

    One Comment

    Lascia un commento