Skip to main content

Dal 13 febbraio 2026 la tracciabilità dei rifiuti entra definitivamente in una nuova fase: per i soggetti obbligati, il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e il registro di carico e scarico diventano strumenti digitali integrati nel sistema RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

Si tratta di un cambiamento strutturale nel modo in cui le imprese devono organizzare, documentare e controllare i propri flussi di rifiuti.

Secondo il D.M. 4 aprile 2023 n. 59, le aziende con oltre 10 dipendenti iscritte a RENTRI hanno l’obbligo di compilare il FIR digitale per tutti i rifiuti (pericolosi e non). Mentre le aziende con meno di 10 dipendenti iscritte a RENTRI il FIR digitale è obbligatorio solo per i rifiuti pericolosi; per i non pericolosi resta possibile l’uso del formulario cartaceo, salvo diversa scelta dell’operatore.

Adeguarsi non significa solo “usare una piattaforma”, ma rivedere l’organizzazione interna della gestione rifiuti.

Cos’è il FIR e cosa cambia con il FIR digitale

Il FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) è il documento che accompagna ogni trasporto di rifiuti dal produttore all’impianto di destinazione.

Contiene informazioni essenziali come i dati identificativi di produttore e trasportatore, i codici dei rifiuti e le quantità, insieme alle operazioni previste di recupero.

Dal 13 febbraio 2026, per gli operatori iscritti a RENTRI:

  • FIR cartaceo viene sostituito dal FIR digitale (xFIR)
  • Il documento viene emesso , gestito e conservato tramite piattaforma RENTRI con firme elettroniche
  • FIR digitale può essere emesso dal produttore/detentore o, su richiesta, dal trasportatore
  • Il documento ha un tracciato standard definito dalle specifiche tecniche RENTRI
  • Il destinatario deve restituire al produttore, tramite RENTRI, la copia completa del FIR digitale entro le tempistiche fissate
Lo sapevi che?

Cos’è il RENTRI e perché incide sull’organizzazione aziendale

Il RENTRI è la piattaforma nazionale che digitalizza l’intero sistema di tracciabilità dei rifiuti, gestisce registri di carico e scarico, formulari e flussi informativi.

Quando un’impresa rientra tra i soggetti obbligati all’iscrizione:

  • non può più basarsi esclusivamente su registri cartacei
  • deve garantire coerenza digitale dei dati
  • deve assicurare corretta firma e conservazione documentale

Questo significa che eventuali disallineamenti, errori di classificazione o criticità organizzative emergono con maggiore evidenza.

Waste Quick Check: il punto di partenza per capire dove sei oggi

In questo scenario normativo, la prima domanda è “Come compilo il FIR digitale?”, “La mia gestione rifiuti è davvero sotto controllo?”.

Per rispondere in modo oggettivo, Würth Consulting ha sviluppato il WASTE QUICK CHECK: uno strumento tecnico progettato per raccogliere in modo rapido e strutturato tutte le informazioni necessarie per comprendere come gestite i rifiuti.
Attraverso un set di domande mirate, ci permette di analizzare conformità, organizzazione interna, documentazione, tracciabilità dei flussi e inefficienze.

Il suo valore è nella capacità di offrirci una base oggettiva e immediata da cui costruire un percorso di miglioramento realmente aderente alle vostre esigenze.

Dal check alla soluzione: il percorso operativo Würth Consulting

Insieme, costruiamo un intervento su misura articolato in quattro fasi.

1. Mappatura della gestione attuale

Partiamo da un’analisi completa di:

  • flussi di rifiuti per stabilimento
  • codici EER utilizzati
  • registri e formulari
  • contratti con trasportatori e impianti
  • ruoli e responsabilità interne

L’obiettivo è ottenere una visione ordinata, documentata e coerente con i requisiti RENTRI.

2. Analisi critica dei rischi e delle inefficienze

Verifichiamo:

  • eventuali incongruenze documentali
  • criticità nella classificazione
  • rischi sanzionatori
  • costi non giustificati
  • fragilità organizzative

Questa fase è centrale anche in ottica audit, rating ESG e verifiche da parte degli stakeholder.

3. Proposte migliorative concrete

Non ci limitiamo a segnalare criticità.

Definiamo interventi pratici e misurabili su:

  • procedure interne
  • gestione del FIR digitale
  • organizzazione delle firme e flussi documentali
  • ottimizzazione dei contratti
  • razionalizzazione dei costi

L’obiettivo è semplificare il sistema, non appesantirlo.

4. Valorizzazione e circolarità

Una gestione rifiuti strutturata consente anche di:

  • individuare materiali riciclabili
  • valutare percorsi di recupero
  • migliorare la percentuale di valorizzazione
  • integrare dati utili nei bilanci di sostenibilità

La gestione rifiuti diventa così parte attiva della strategia ESG.

Würth Consulting, FIR Digitale e RENTRI: i risultati per l’impresa

Un percorso strutturato che consente di ottenere:

  • gestione rifiuti chiara e documentata
  • conformità normativa
  • riduzione di errori e inefficienze e migliore tracciabilità lungo la filiera
  • analisi trasparente dei costi
  • dati utilizzabili per audit, rating e reporting ESG
  • un sistema più semplice da governare nel tempo

Non si tratta solo di “essere in regola”, ma di costruire un modello organizzativo sostenibile.

Accompagnarti, non complicarti il lavoro

La gestione rifiuti non deve essere un insieme di adempimenti isolati.
Deve diventare un sistema organizzato, controllabile e strategico.

E il momento corretto per strutturarlo è prima che la digitalizzazione diventi un’urgenza.

richiedi una consulenza

Richiedi una consulenza personalizzata. Visita consulting.wuerth.it

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento