Skip to main content

Un parabrezza scheggiato è uno dei danni più frequenti su strada. Può sembrare un problema minimo, ma in molti casi può costringere alla sostituzione completa del vetro.

In questa guida vediamo passo dopo passo come intervenire correttamente sul vetro auto e ottenere un risultato pulito e professionale con il kit per la riparazione del parabrezza.

Indice

Esistono 4 tipi di colpi di pietrisco

I colpi di pietrisco  spesso sono dovuti a oggetti che collidono con il parabrezza. Le tipologie più comuni di incrinature del parabrezza sono:

Occhio di bue, di forma circolare, presenta un avvallamento a forma di imbuto nello strato esterno del vetro
Ali d’ape, incrinatura allungata e leggermente curva, di diversa larghezza
Rottura a stella, piccole incrinature a stella, uniformi. Il cratere è verso l’esterno
Rottura con frammenti, il danno è circolare e disposto irregolarmente. Spesso la rottura del parabrezza inizia con una piccola scheggiatura e in linea di massima le incrinature più corte di 5 centimetri sono riparabili

Come capire se il parabrezza è scheggiato o da sostituire?

La riparazione del parabrezza scheggiato è possibile solo se:

  • il danno interessa solo lo strato esterno
  • il diametro del cratere è inferiore a 5 mm
  • le crepe non superano i 50 mm
  • la scheggiatura è fuori dal campo visivo del conducente
  • non ci sono infiltrazioni di sporco o umidità
  • la crepa non raggiunge il bordo

Come riparare un parabrezza scheggiato?

Per questa lavorazione esistono i kit di riparazione parabrezza. Grazie a questi strumenti la gestione del danno da pietrisco diventa più veloce, precisa e standardizzata.

Il processo prevede 4 fasi:

  1. pulizia accurata della scheggiatura
  2. creazione di vuoto e pressione
  3. iniezione della resina
  4. polimerizzazione con luce UV

La resina in questo modo riempie la frattura, blocca la propagazione e ripristina la trasparenza.

Esistono versioni manuali del kit dove le fasi di vuoto e pressione vengono gestite tramite pompa manuale oppure automatizzate come quello che vediamo qui.

kit riparazione parabrezza scheggiato

Sistema di riparazione da pietrisco

Cod. articolo 3 pz 5964089392
Cod. articolo 35 pz 5964089390
NEL CARRELLO

Il sistema di riparazione del parabrezza Würth è progettato per eseguire automaticamente le fasi di vuoto e pressione necessarie per l’iniezione corretta della resina nel punto danneggiato. Ecco come funziona:

  1. Collega il dispositivo alla presa di corrente e all’iniettore riempito con resina XLR1 e seleziona tramite display touch la tipologia di danno.
  2. Il software integrato imposta in autonomia i cicli di pressione sottovuoto più idonei, ottimizzando la penetrazione della resina all’interno della frattura.

La resina XL-R1, grazie alla sua formulazione specifica, consente di bloccare l’avanzamento delle crepe e ripristinare la trasparenza del vetro dopo la polimerizzazione UV.  Il parabrezza non deve essere smontato dal veicolo e il punto riparato risulta quasi invisibile.

Il risultato è una riparazione completata in circa 7 minuti.

Riparare o sostituire: cosa conviene davvero

Quando il danno è ancora gestibile, la riparazione è sempre la scelta migliore:

✅ tempi rapidi
✅ costi inferiori
✅ nessuno smontaggio
✅ meno impatto ambientale

Una scheggiatura riparata in tempo evita interventi più complessi.

Ecco le FAQ

Come riparare una scheggiatura del parabrezza?

Si utilizza una resina specifica che viene iniettata nel punto di impatto e poi polimerizzata con luce UV.

Come fermare una scheggiatura del parabrezza?

Intervenendo rapidamente con una riparazione professionale e utilizzando kit di riparazione ad hoc.

Come riparare una crepa sul parabrezza?

Si può riparare una crepa sul parabrezza solo se è corta e contenuta (entro circa 50 mm). Crepe più lunghe richiedono sostituzione.

Come capire se il parabrezza è scheggiato?

Il danno si presenta come un piccolo cratere o una stella con micro crepe attorno.

Posso circolare con il parabrezza scheggiato?

Sì, ma è sconsigliato: il danno può peggiorare rapidamente e compromettere la sicurezza.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.