“Uso del dato interoperabile ed approccio open nei processi informativi delle costruzioni” è il tema al centro della seconda edizione di Forward, il think tank di Gruppo Contec per la creazione e la diffusione di cultura sull’innovazione e le nuove prassi operative nel comparto delle costruzioni.
Un’edizione, questa del 2020, che accoglie la sfida del COVID e si trasforma in un programma di 10 webinar gratuiti che raccontano 10 esperienze diverse di applicazione dell’interoperabilità.
IFC, ma non solo IFC. BCF, XML, CSV, TXT, GBXML: possono essere molteplici i formati aperti e le procedure operative ad essi riferite alle quali si ricorre nella quotidianità per risolvere le questioni inerenti la comunicazione fra software e team diversi.
L’edizione di quest’anno mantiene quindi fissa la rotta verso l’orizzonte dell’interoperabilità, aprendosi senza indugi alla sperimentazione: il programma di Forward 2020 è infatti composto dai più meritevoli contributor selezionati nella call for paper aperta la scorsa primavera.

Informazioni e iscrizione gratuita:
forward.gruppocontec.it
Il Comitato Scientifico – composto da esponenti di primario livello in tema di processi informativi digitali nelle costruzioni – ha valutato tutti gli abstract con l’obiettivo di segnalare quelli più interessanti per lo sviluppo di un articolo.
Compito dei valutatori, anche quello di individuare il migliore tra questi articoli al quale verrà riconosciuto un contributo economico: il nome sarà svelato in prossimità dell’inizio di Forward 2020.
Ma non finisce qui. A margine dell’iniziativa, tutti gli articoli e delle note di approfondimento da parte di ciascun membro del Comitato Scientifico verranno pubblicati in un volume reso disponibile online.
Michele Carradori, curatore scientifico dell’iniziativa, dichiara:
Per la seconda edizione di FORWARD volevamo sottolineare ancora di più l’idea di condivisione della conoscenza che vogliamo contraddistingua l’iniziativa, specie in considerazione delle tematiche trattate che, anche quest’anno, ruoteranno attorno al concetto di openBIM. Vogliamo che FORWARD quest’anno sia il palcoscenico di esperienze concrete – che riguardino indifferentemente case study o progetti di ricerca – che pongano in evidenza le opportunità e gli ostacoli incontrati dai diversi attori nell’adottare un approccio open ai processi informativi delle costruzioni.
L’edizione 2020 di FORWARD non tradisce il suo spirito originale: uno spazio aperto per diffondere cultura, un momento per conoscere cose e persone nuove, per porsi domande e, magari, trovare qualche risposta.
L’evento è promosso da Gruppo Contec – insieme di compagini specializzate nella consulenza tecnica per le fasi del ciclo di vita dell’edificio – in collaborazione con BIS-lab® Building Innovation & Skills Lab, il laboratorio di ricerca e sviluppo del Gruppo, impegnato a individuare ed applicare nuovi
paradigmi nell’industria del building.
Patrocinio e partner
- L’evento è patrocinato da ASSOBIM e iBIMi | BuildingSMART Italia.
- L’evento è organizzato con il supporto di Edilclima, Allplan, TeamSystem e ACCA Software.
- Forward 2020 aderisce ad #equalpanel, il progetto promosso da EWMD Italia per sostenere e diffondere l’equità di genere nei panel di conferenze, seminari ed eventi scientifici.
8 ottobre 2020 17.00 – 18.00
Andrea Fronk
La gestione di un progetto OpenBIM: la Nuova Scuola Politecnica di Genova
12 novembre 2020 17.00 – 18.00
Massimo Lauria, Maria Azzalin, Tommaso Melchini
Un Maintenance Management Model per la governance dei patrimoni immobiliari. Upgrading e sperimentazione.
15 ottobre 2020 17.00 – 18.00
Ambra Barbini, Giada Malacarne
Il formato aperto per le pubbliche amministrazioni
19 novembre 2020 17.00 – 18.00
Cristina Cecchini
Un database spaziale BIM/GIS per la gestione e il miglioramento energetico di edifici esistenti
22 ottobre 2020 17.00 – 18.00
Anna Mason
Relazione tra modelli BIM e database per la creazione di una base decisionale sugli interventi nei manufatti storici
26 novembre 2020 17.00 – 18.00
Claudia Duranti
Interoperabilità tra modello geometrico e parametrico-generativo per l’ottimizzazione energetica di edifici residenziali
29 ottobre 2020 17.00 – 18.00
Andrea Basso, Rachele Angela Bernardello
BIM per le infrastrutture: implementazione dello standard IFC per il caso dei ponti compositi in acciaio e calcestruzzo
3 dicembre 2020 17.00 – 18.00
Ilaria Martarelli
Interoperabilità e Ambiente BIM per la progettazione integrata di un complesso polifunzionale a Milano
5 novembre 2020 17.00 – 18.00
Giovanni Giudice
Gestione geometrica ed informativa di facciate continue complesse attraverso IFC e strumenti VPL
10 dicembre 2020 17.00 – 18.00
Camilla Follini, Andrea Giusti, Dominik Matt
Colmare il gap tra robotica e cantiere: uso di IFCOpenShell per la creazione di mappe per la navigazione semi-autonoma in ambiente non strutturato
Uso del dato interoperabile ed approccio open nei processi informativi delle costruzioni
8 ottobre 2020 – 10 dicembre 2020
Ogni giovedì dalle ore 17 alle ore 18
Informazioni e link per partecipare ai webinar: http://forward.gruppocontec.it
Edizione precedente: http://forward.gruppocontec.it/edizione-precedente/
Contatti:
forward@gruppocontec.it
+39 0458167711





| E-Business