Skip to main content

Sedili, tappetini, moquette e rivestimenti tessili tendono ad accumulare nel tempo polvere, sporco e macchie che non sempre possono essere eliminate con una semplice aspirazione.

Per ottenere un risultato professionale e ridurre i tempi di lavoro è importante utilizzare attrezzature specifiche. Una lava sedili auto professionali consente di pulire in profondità tappezzeria, moquette e rivestimenti tessili, contribuendo a migliorare l’aspetto degli interni e garantire un servizio professionale ai propri clienti.

Come pulire sedili e interni dell’auto

La prima operazione consiste nel rimuovere i tappetini e aspirare tutta la zona da trattare. Questa fase permette di eliminare polvere, residui e sporco superficiale evitando che, a contatto con acqua e detergente, possano depositarsi ulteriormente nelle fibre.

Dopo la pulizia preliminare è possibile intervenire con una lava sedili auto, utilizzando il corretto mix di acqua e detergente specifico per il trattamento dei tessuti.

Con la lavamoquette Würth grazie al sistema di spruzzo e aspirazione, lo sporco viene sciolto e rimosso in un unico passaggio, facilitando la pulizia di sedili in tessuto, tappetini, moquette, imbottiture e rivestimenti tessili.

Consiglio dell’esperto: 
la pulizia della moquette è preferibile che sia effettuata nei mesi caldi, a causa della procedura di asciugamento della vettura, che deve rimanere in una zona arieggiata, posta all’ombra. Nei periodi freddi se l’auto non si asciuga per bene e rimane umida si potrebbe generare una proliferazione batterica e un cattivo odore.

Lava sedili auto professionali: come funziona

Il principio di funzionamento è semplice: il liquido pulente, formato dalle corrette dosi di acqua e detergente, viene spruzzato e aspirato attraverso l’apposita bocchetta, dopo aver sciolto lo sporco e disinfettato la superficie. In questi casi è sempre opportuno usare il giusto detergente: assicurati di avere solo prodotti professionali e non tanto aggressivi da compromettere i tessuti degli interni auto.

Lava sedili auto professionali: come funziona

Lavamoquette SEG 10-2: caratteristiche e vantaggi

La Lavamoquette SEG 10-2 è progettata per la pulizia di sedili, moquette, tappetini e rivestimenti tessili dell’auto.

Tra le caratteristiche più apprezzate troviamo:

Umidità residua ridotta
In un unico passaggio lo strumento aspira circa il 90% della soluzione spruzzata. Le superfici trattate sono utilizzabili nel giro di pochissimi minuti.
Controllo costante della pulizia
Il coperchio trasparente consente di verificare in ogni momento il recupero dell’acqua sporca e l’efficienza dell’aspirazione durante il lavoro.
Praticità di trasporto
Il design compatto, il manico integrato e i supporti per cavi e accessori rendono più semplice lo spostamento e lo stoccaggio dell’attrezzatura.
Maggiore facilità d’uso
Il tubo di emissione della soluzione detergente è integrato nel tubo di aspirazione. Una soluzione progettata per rendere le operazioni più pratiche e ordinate durante la pulizia.
lavamoquette

Lavamoquette SEG 10-2

Cod. art. 07011110

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento