Per un ottimale fissaggio di infissi e finestre e per il montaggio delle porte interne con la schiuma, è molto importante selezionare la schiuma poliuretanica isolante più adatta e applicarla nel modo corretto. Da questo dipende infatti la capacità di isolamento termo-acustico del serramento, garantendo la massima efficacia in termini di risparmio energetico e comfort abitativo.
In questo articolo, oltre a illustrarti i migliori prodotti, ti spighiamo come applicare la schiuma espansa isolante: utilizzo a regola d’arte grazie ai suggerimenti degli esperti di posa del serramento Würth.
Schiuma poliuretanica isolante: i migliori prodotti
Schiuma poliuretanica isolante
PURLOGIC FLEX
La scelta migliore per coibentare, riempire e isolare finestre è la schiuma poliuretanica isolante PURLOGIC FLEX. Raccomandata dai maggiori produttori di finestre e dagli esperti del settore, questa schiuma isolante per infissi è conforme ai requisiti della norma UNI 11673-1.
Schiuma mono-componente di alta qualità per la coibentazione elastica di fughe, passaggi di tubi, aperture murarie, allacciamenti a muro, cavità, ecc.
Vantaggi testati:
- struttura della schiuma uniforme e fine
- elasticità elevata
- estrema flessibilità contro rotture e distacchi
- ottima capacità di riempimento
- post-espansione esente
- proprietà isolanti a lunga durata
- evita la formazione di ponti termici
- riduce l’inquinamento acustico
- adatta per l’uso invernale
- la bomboletta si svuota completamente
Schiuma poliuretanica isolante
ALL SEASON FLEX B2
Schiuma poliuretanica mono-componente conforme ai requisiti della norma UNI 11673-1 per:
- riempimento di giunti di posa dei serramenti
- sigillatura di tetti
- sigillatura di giunzioni di pareti e pavimenti
- sigillatura di cassonetti per avvolgibili
- riempimento e sigillatura di cavità soggette a variazioni geometriche e dimensionali
- riempimento di giunti di espansione
Vantaggi testati:
- grande flessibilità (41%)
- elevato ritorno elastico
- bassa post-espansione
- ridotta pressione sul giunto
- buona adesione ai sottofondi
- isolamento termo-acustico
Schiuma poliuretanica isolante: utilizzo a regola d’arte
Montaggio di porte interne con la schiuma: come montare il telaio con la schiuma espansa isolante?
Il telaio viene montato in base alle norme prescritte dal produttore, collocato nell’apertura praticata nel muro, centrato e fissato per mezzo di tenditori e cunei. I tenditori devono essere collocati all’altezza delle cerniere e della gaccia, in modo che il telaio della porta non si deformi a causa della pressione della schiuma. La larghezza del giunto tra la parete e il telaio non dovrebbe superare i 20 mm.
Le superfici delle zone in cui deve aderire la schiuma poliuretanica devono essere pulite, prive di particelle staccabili, olii e agenti distaccanti. In caso di schiume mono-componenti è necessario che vi sia umidità sufficiente a disposizione della reazione. La schiuma isolante deve essere collocata nel giunto a forma di striscia o a serpentina per facilitare il processo d’indurimento, evitando un’espansione ritardata della schiuma.

Applicando dei cumuli puntiformi di schiuma poliuretanica è possibile che l’umidità non riesca a raggiungere al centro con il rischio che la schiuma indurisca lentamente e che possa verificarsi un’espansione successiva. Ciò può portare all’impossibilità di chiudere gli infissi, richiedendo un difficile lavoro di risistemazione.
La superficie ricoperta dalla schiuma espansa isolante deve essere almeno pari o superiore al 35% della superficie della parete da incollare. Se il peso dell’infisso supera 40 Kg o le sue dimensioni sono superiori a 90 x 200 cm, devono essere utilizzati degli ulteriori elementi di rinforzo come delle viti. I tenditori non devono essere tolti prima di 6 – 10 ore.

Preparazione
Controlla che la distanza tra muro e telaio sia di 1,5 – 2 cm e non superi in nessun caso i 3 cm. In caso di necessità puoi ridurre la distanza tra muro e telaio inserendo uno spessore. Le superfici (fondo) devono essere prive di polvere, olio, grasso, ecc. e devono essere rimosse le particelle di muratura staccabili. Inumidisci le superfici con un umidificatore per schiuma PU prima dell’applicazione, evitando la formazione di gocce. 1 Kg di schiuma poliuretanica isolante necessita di circa 32 g di acqua.

Fissaggio
Fissa il telaio in bolla applicando delle zeppe. Per evitare deformazioni del telaio, blocca la spinta della schiuma poliuretanica in espansione con tenditori applicati all’altezza delle cerniere e della serratura.

Applicazione della schiuma poliuretanica isolante
La temperatura ambientale ottimale per la schiuma è da 15 a 25°C, mentre la temperatura ottimale della bombola è di 20°C. Prima dell’uso agita con la forza la bombola almeno per una ventina di volte, quindi applicare la schiuma all’altezza dei tenditori (posizione delle cerniere e della serratura).
IMPORTANTE: un’applicazione eccessiva di schiuma prolunga i tempi d’indurimento e provoca un’espansione ritardata con conseguenti deformazioni nel telaio della porta.

Tempi d’indurimento della schiuma poliuretanica mono-componente per isolare infissi
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto.
Temperatura d’applicazione | +5°C | +10°C | +20°C |
Fuori polvere (ca.) |
13 min |
10 min |
6 min |
Tagliabile (ca.) |
26 min |
24 min |
18 min |
Rimovibile tenditori dopo (ca.) |
36h |
24h |
18h |
Pronta al carico (ca.) | 25h | 12h |
8h |
Cordone di schiuma ø 20 mm e 60% di umidità relativa
Finestre: come montare il telaio con schiuma espansa isolante?
Nel montaggio del telaio per finestra la schiuma poliuretanica isolante svolge un compito diverso rispetto al montaggio delle porte interne. In questo caso la schiuma poliuretanica serve solamente all’isolamento dell’infisso.
La finestra viene posta nell’apertura del muro e fissata con i relativi ancoraggi alla parete. A tale proposito si devono tener presenti le istruzioni per il montaggio prescritte dal costruttore o le norme di montaggio dell’Istituto per la tecnica costruttiva delle finestre di Rosenheim. Ciò vale in particolare per le finestre in PVC.
A questo punto può essere applicata la schiuma espansa isolante e dopo la solidificazione, la schiuma in eccesso può essere rimossa con un coltello. Il giunto che ne deriva viene chiuso per mezzo di un sigillante elastico, come il silicone, in modo da proteggere la schiuma da influenze ambientali come i raggi ultravioletti.
Anche l’insonorizzazione migliora: alcuni studi hanno dimostrato un miglioramento di 4,1 dB delle finestre in cui era stata collocata della schiuma isolante rispetto alle finestre isolate con lana di vetro.
Per non sporcare si consiglia di coprire la zona nella quale viene effettuato il lavoro con dei fogli di polietilene. Se nonostante tutte le precauzioni adottate nella fase di lavorazione con la schiuma isolante per infissi al poliuretano causa dello sporco, questo deve essere eliminato con un apposito pulitore, quando si trova ancora allo stato non indurito. Nel caso di superfici critiche, come ad esempio quelle formate da materiali sintetici, il pulitore deve essere sperimentato prima in un punto non visibile. La schiuma solidificata può essere eliminata solo meccanicamente.
Pulizia dell’area
Dato che la schiuma poliuretanica isolante deve creare un legame duraturo tra parete e telaio i punti nei quali la schiuma deve aderire devono essere privi di polvere e particelle staccabili. È necessario che vi sia una certa umidità nella parete.
Dimensioni del giunto
In caso di giunto superiore ai 25 – 30 mm, per ragioni di economicità, dovrebbe esservi collocato uno spessore in legno in modo che lo spazio da riempire non superi i 20 mm. Grazie a questa misura puoi risparmiare schiuma isolante e ridurre i tempi d’indurimento.

Temperatura ambientale
La temperatura del luogo in cui vengono compiuti i lavori non deve essere al di sotto di +5°C. Il materiale della bombola può essere lavorato a temperature comprese tra i +10°C ed i +35°C. Prima della lavorazione vera e propria la bombola deve essere agitata con forza per almeno una ventina di volte.
Utilizzo dei tenditori
Colloca il telaio in posizione verticale, fissalo alla parete e poni i tenditori all’altezza delle cerniere per trattenere la pressione derivante dall’espansione della schiuma poliuretanica isolante. Non tendere troppo i tenditori al fine di evitare deformazioni nel telaio. I tenditori non devono essere rimossi prima del giorno successivo.

Indurimento della schiuma poliuretanica isolante
All’altezza dei tenditori applica la schiuma espansa isolante passando dall’interno verso l’esterno. Questa inizia a espandersi in tutte le direzioni, creando una giunzione tra telaio e parete. In caso di normali giunti tra parete e telaio l’indurimento della schiuma avviene nell’arco di una notte in presenza di sufficiente umidità. In caso di clima secco, la schiuma può essere umidificata in fase di espansione per accelerare l’indurimento.
Finitura
Durante l’indurimento i tenditori devono rimanere nel telaio. In seguito può essere rimossa la schiuma in eccesso. La schiuma poliuretanica può essere pulita, tinteggiata o ricoperta con della tappezzeria. Mediante levigatura possono essere appianate eventuali irregolarità della superficie venutesi a creare in seguito al taglio della schiuma.
Gli errori di applicazione della schiuma da evitare:
- togliere i tenditori prima che la schiuma sia definitivamente solidificata
- riempire eccessivamente i giunti esistenti: ritarda l’indurimento della schiuma e richiede un periodo di fissaggio dei telai più lungo
- immettere dell’altra schiuma in uno strato di schiuma già presente in fase d’indurimento: in questo modo si verifica un’eccessiva concentrazione di gas tra le cellule che con l’aumento della temperatura si espandono e con il freddo si ritirano nuovamente. Ciò può provocare delle dilatazioni sul telaio dell’infisso.
Salve Assistenza Wurth vi contatto per chiedervi informazioni in riguardo al vostro prodotto utilizzato dal mio installatore di infissi.Ho appena sostituito gli infissi e mi ritrovo tra muro e infisso(senza controtelaio) dai 4 ai 6 cm di schiuma volevo chiedervi se in futuro potrei avere problemi e se in queste condizioni ho una buona resa termica.Grazie cordiali saluti.
Ciao Marco, grazie di averci contattati. Ti consigliamo di consultare un tecnico specializzato per valutare se sia necessario rinforzare con materiali aggiuntivi o adottare soluzioni integrative per migliorare l’isolamento termico e la durabilità, in quanto non siamo in grado di valutare il caso specifico. Buona giornata!