Il tema del risparmio energetico nelle aziende è un argomento sempre attuale nel mondo delle imprese; infatti, tra le voci di costo più importanti troviamo sempre l’energia elettronica. A questo proposito strettamente collegato al risparmio energetico c’è l’efficienza dei vari sistemi, in particolare il risparmio energetico LED.
Domotica, LED ed Energia non consumata: ecco come avere un risparmio energetico in azienda
Di certo il controllo domotico è l’ambito di innovazione che offre maggiori spazi per sviluppi futuri, avendo l’efficienza luminosa raggiunto livelli moto elevati. A questo punto, se parliamo di illuminazione aziendale è necessario parlare di impianti di illuminazione integrati, quindi non solo lampade led ma anche sensori, gateway e software per il controllo della illuminazione.
Scopri subito gli incentivi statali per il risparmio energetico LED >
Scegli il tipo di investimento migliore per la tua azienda >
Se parliamo di nuovi impianti di illuminazione, ormai il LED è diventato lo standard ed è entrato a far parte del dizionario comune. Bisogna però dire che dalle prime lampade industriali a LED, presentate ormai quasi dieci anni, fa le cose sono cambiate in modo radicale.
La centralità non è più rappresentata dalla efficienza dei corpi illuminanti che, pur avendo fatto passi da giganti passando dai 70lm/w agli attuali 170lm/w, rappresenta una parte limitata del potenziale dato principalmente dalla modularità della tecnologia LED e dalla possibilità offerte dalla domotica.
In questo modo si può ottenere il meglio dal punto di vista dell’efficienza, della qualità e del confort visivo: avere un impianto di illuminazione efficiente significa soprattutto fare in modo che la quantità e la qualità della luce possa essere quella giusta nel momento giusto. Questi risultati si possono ottenere solo attraverso prodotti di alto livello e soprattutto con analisi fatte da persone competenti in materia, in grado di scegliere la soluzione più giusta per l’esigenza specifica del momento.
Incentivi per il risparmio energetico aziendale: Iper-Ammortamento, Super-Ammortamento e credito d’imposta
Esistono diverse forme di incentivi statali che si sono susseguiti negli ultimi anni in particolare nel 2018 e 2019 il LED ha beneficiato di agevolazione quali il “Super Ammortamento”, che ha permesso di portare in ammortamento il 40% in più del valore del bene acquistato.
Nel 2020 per dare una certa continuità c’è la possibilità di beneficiare del “credito d’imposta” pari al 6% del valore complessivo dell’investimento fino ad un massimo di Mio 2,0 il valore della agevolazione può essere compensata con imposte e contributi nel modello F24 a partire dal 2021, in cinque quote annue di identico importo.
E nel 2020?
| Periodo di effettuazione degli investimenti | Condizioni da rispettare | Agevolazioni spettate |
| Dal 1.1.2020 al 30.6.2020 | Entro il 31.12.2019:
– Ordine accettato dal venditore – Pagamento acconto 20% |
Super-Ammortamenti DL 34/2019 |
| Dal 1.1.2020 al 31.12.2020 | Entro il 31.12.2019:
– Ordine accettato dal venditore – Pagamento acconto 20% |
Iper-Ammortamenti L. 145/2018 |
| Dal 1.1.2020 al 31.12.2020 | Assenza di una delle due condizioni sopra | Nuovo credito d’imposta |
| Dal 1.1.2021 al 30.6.2021 | Entro il 31.12.2019:
– Ordine accettato dal venditore – Pagamento acconto 20% |
Nuovo credito d’imposta |
È utile ricordare che esistono diversi strumenti finanziari che permettono alle aziende che voglio dotarsi di un impianto di illuminazione a led di fare questo passo senza appesantirsi dal punto di vista del bilancio.
Per capire quale è la scelta migliore da fare bisogna fare un’attenta analisi della situazione finanziaria/patrimoniale della azienda per poter sfruttare al meglio i vantaggi dell’offerta. Scopri di più sulla scelta finanziaria migliore per la tua azienda >
Acquisto, leasing o noleggio operativo: cosa scegliere per risparmiare in azienda
Scopri cosa cambia in base al tipo di investimento che si desidera portare avanti e quale è il modello più adatto per la tua azienda. Vuoi sapere più nel dettaglio come funzionano? Scopri di più >
| PARAMETRI | ACQUISTO | LEASING | NOLEGGIO |
| Proprietà del bene | l’acquirente ha sia la proprietà che il possesso | a termine può decidere di riscattare il bene | della finanziaria. A fine noleggio può essere fatto un patto di riacquisto |
| Durata | Vincolata (stabilita dagli ammortamenti fiscali) | Libera | |
| Garanzia | Quella prevista per legge | Quella prevista per legge | Estensione garanzia per tutta la durata del noleggio |
| Termine vita del bene | Rivendita o smaltimento a carico dell’acquirente | Possibilità di non riscattare al termine del leasing | Smaltimento del bene a carico del fornitore |
| Liquidità aziendale | Deflusso di cassa significativo anche in ipotesi di rateizzazione | Deflusso di cassa minore pari al canone di leasing | Deflusso di cassa minore pari al canone di noleggio |
| Assicurazione | A carico dell’acquirente | Normalmente a carico dell’utilizzatore | Compresa nei canoni di noleggio |
| Ammortamenti e Cespiti | Il bene viene inserito nei cespiti aziendali e segue l’ammortamento ordinario come da tabella ministeriale | Il bene viene inserito nei cespiti aziendali e la durata dell’ammortamento è 2/3 dell’ammortamento ordinario | Il bene non viene inserito nei cespiti e non è previsto ammortamento |
| Deducibilità canoni | In base alla durata dell’ammortamento, in caso di finanziamento solo quota capitale | Solo la quota capitale | Totalmente deducibili in quanto considerati come servizio/utenza |
| Patrimoniale | Iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale “immobilizzazioni”, unitamente al “debito verso il fornitore”. | Iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale a valore di riscatto | Non iscritto |
| Conto economico | Nei costi: sotto la voce acquisti in caso di pagamento con mezzi propri oppure solo quota capitale nel caso di finanziamenti. | Nei costi: sotto la voce “godimento i beni terzi” solo per la quota capitale | Nei costi: “godimento i beni terzi o servizi” per la totalità del canone |
| Irap | Deducibile in caso di acquisto con mezzi propri, non deducibile la quota interessi in caso di acquisti con mutui o finanziamenti. | Non deducibile la quota interessi | Interamente deducibile |
| Iva | Assoggettata e interamente deducibile in caso di utilizzo mezzi propri, negli altri casi non finanziabile e non deducibile | Assoggettata e interamente deducibile | Assoggettata e interamente deducibile |
| Ires | Deducibilità in base alle quote di ammortamento | Deducibilità in base alle quote di ammortamento | Deducibilità totale a prescindere dalla durata |




| E-Business