Skip to main content

Quanti falegnami si sono mai chiesti quale sia il giusto procedimento per il montaggio di un arredamento domestico? E quanti, a causa di una mancanza di un iter preciso, si sono persi lungo la strada, ritardando i tempi e talvolta dovendo modificare o rifare parti del mobilio? In questo articolo scoprirai come attuare un montaggio dei mobili nel modo migliore, assicurandoti velocità e professionalità. Abbiamo coinvolto Francesco Giannini, fondatore di Giannini Arreda, per illustrare il processo ideale. Se vuoi conoscere la storia di successo di Giannini Arreda, puoi cliccare qui.

Progettazione e preparazione dei materiali

Ogni processo di montaggio mobili inizia con una fase di progettazione molto precisa. È fondamentale conoscere fin da subito le misure e le distanze necessarie all’interno dell’abitazione stessa. In questo modo è possibile creare e organizzare i semilavorati direttamente in falegnameria e trasportare i pre-assemblati pronti sul cantiere abitativo.
Per questo specifico progetto, Francesco Giannini ha utilizzato Wüdesto, il servizio di Würth dedicato alla realizzazione di semilavorati e mobili professionali.

Grazie a Wüdesto, è stato possibile pianificare online tutta la fornitura di materiale necessario sin dalle fasi iniziali, che è stato poi rifinito, lavorato e pre-assemblato, semplificando notevolmente il percorso tradizionale in falegnameria.

In questa fase, preliminare al montaggio vero e proprio dei mobili, in falegnameria vengono avvitate le cerniere e rifiniti alcuni semilavorati con il seghetto alternativo. Dopo aver messo in sicurezza il carico e avvolto il tutto nel pluriball, è possibile trasportare i mobili sul cantiere.

Montaggio in cantiere

PREPARAZIONE FISSAGGIO

Ci spostiamo ora in cantiere abitativo. La prima operazione consiste nella preparazione delle sospensioni e dei fissaggi per il montaggio a parete. È fondamentale assicurare un corretto e sicuro fissaggio, soprattutto quando si tratta di mobili sospesi. Vengono preparate le lastre di legno e si forano le pareti, avvitando le lastre a distanze regolari per garantire un’installazione uniforme.

Un esempio di questa fase è la realizzazione delle pareti in Boiserie, che vengono fissate con colla specifica. Successivamente, vanno colmate le fughe e resa uniforme e liscia tutta la superficie utilizzando i prodotti chimici adeguati.

STAFFAGGIO

Nel caso dei mobili sospesi per il bagno, come mostrato nel video, si utilizzano staffe di supporto sulle quali verrà avvitato il semilavorato precedentemente pre-montato in falegnameria.

Queste devono essere estremamente resistenti poiché dovranno sostenere un’ampia lastra di marmo.

POSA DEI PENSILI

Per quanto riguarda le ante e il fissaggio degli scaffali, è essenziale preparare i fori corretti per l’installazione delle cerniere e delle staffe, in modo da poter unire tra loro i diversi semilavorati durante il montaggio sul cantiere (in particolare per la cucina è possibile che alcuni semilavorati direttamente in cantiere per esigenze di spazio in fase di trasporto).

Il montaggio della cucina, probabilmente l’ambiente arredo più complesso in ambito di montaggio mobili, è in genere realizzato direttamente in cantiere. Nel nostro caso è stato realizzato con un piano in pietra e completo di pensili.

Controllo finale

Una volta completato il montaggio, è fondamentale effettuare un check finale per verificare tutte le misure e gli incastri, al fine di accertarsi che il lavoro sia stato eseguito correttamente. È consigliabile sempre consultare il progetto durante questa fase, in modo da evitare errori.

“Montare una cucina è come realizzare un puzzle. Ogni pezzo deve andare nel posto giusto al momento giusto!”

Francesco Giannini

Curiosità

  • Durante il montaggio dei mobili, è possibile utilizzare diverse tecnologie e servizi innovativi. Ad esempio, Wüdesto di Würth offre soluzioni su misura per la realizzazione di semilavorati e mobili professionali, semplificando notevolmente il processo di produzione.
  • Nel settore del montaggio dei mobili, la precisione e l’attenzione ai dettagli sono fondamentali. Ogni millimetro può fare la differenza per ottenere un risultato perfetto.
  • I mobili sospesi rappresentano una tendenza sempre più diffusa nell’arredamento moderno. Oltre a offrire un aspetto elegante e pulito, consentono anche di ottimizzare lo spazio disponibile.
  • Durante il montaggio dei mobili, è importante utilizzare gli strumenti e i materiali appropriati. Ad esempio, l’uso di cerniere di alta qualità assicura una chiusura fluida e affidabile delle ante.
  • Ogni progetto di montaggio dei mobili è unico e presenta sfide specifiche. È necessario adattare il processo alle esigenze e alle caratteristiche del lavoro da svolgere.

Dalla Romagna al Trentino Alto Adige per seguire la passione per il legno: con Giannini Arreda la tradizione arriva ai livelli più alti

Francesco Giannini, romagnolo di nascita e trentino di adozione, è l’esempio perfetto di come l’amore per il proprio lavoro e per la materia, il legno, che è alla base di esso, possano portare a grandi risultati. Per noi è ormai un amico, non solo un cliente: da tanti anni collaboriamo portando nei suoi progetti la varietà e la qualità di cui c’è bisogno perché diventino realtà.

I prodotti ideali per un montaggio mobili:

Livello laser multilinea MLPR 22

Cod. art. 5709300115

NEL CARRELLO

Trapano a batteria ABS 18

Cod. art. 5701405006

NEL CARRELLO

Cacciavite croce PH con lama tonda

Cod. art. 06132622

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento