L’industria automobilistica è da sempre in continua evoluzione, e uno degli ambiti che ha beneficiato di importanti miglioramenti negli ultimi anni è quello della lamieristica auto.
La lamieristica è la branca dell’ingegneria che si occupa dello studio e della lavorazione dei materiali metallici utilizzati per la carrozzeria delle automobili.
Negli ultimi anni, le case automobilistiche hanno investito sempre di più nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie e processi produttivi per migliorare la qualità e l’affidabilità della lamieristica delle loro vetture.
L’obiettivo principale è quello di ottenere carrozzerie più leggere, ma allo stesso tempo resistenti e sicure.
Per molti rappresenta un “business sicuro”, considerando che nonostante l’avvento dell’elettrico il reparto carrozzeria rimane saldo a differenza della meccanica che presenta oggi molti dubbi e titubanze.
Würth ha una gamma dedicata sulla lamieristica per rispondere all’esigenza del mercato con prodotti professionali.
Lamieristica in carrozzeria
La lamieristica rappresenta un tassello FONDAMENTALE per tantissime lavorazioni.
Di solito tutte le carrozzerie sono attrezzate internamente ma può succedere che alcune si appoggiano a professionisti esterni, di solito a partita IVA. Non si può fare a meno della lamieristica, dotarsi quindi di attrezzature specifiche e professionali può migliorare e semplificare l’intero ciclo di lavorazione.
Queste procedure sono importanti sia per riparare ma anche per personalizzare (spoiler, kit aerodinamici…) o installare accessori (roll-bar, ganci traino…). La lamieristica auto è indispensabile anche per chi si occupa di preparazione veicoli da corsa, per la riduzione del peso del veicolo. Oppure per il professionista che si accinge a ripristinare un’auto d’epoca.
NB: per modifiche particolari nella lamiera ove si necessita un taglio preciso, proponiamo l'utilizzo del nostro Inverter per il taglio a Plasma
Lavorazione a freddo
Una delle tecniche più utilizzate della lamieristica auto è la lavorazione a freddo, che permette di modellare e sagomare la lamiera senza l’utilizzo di alte temperature.
Questo processo consente di ottenere una maggiore precisione nelle forme e una migliore resistenza del materiale, utilizzando molteplici utilissimi attrezzi e prodotti chimici.
Nella sezione ‘smontaggio e assemblaggio’ puoi trovare utensili, pinze staccabottoni, leve per modanature, avvitatori ad aria, biadevisi etc.
Lavorazione a freddo
Il Set Raschietto E CUTTER da 27 pezzi è ideale per la rimozione di adesivi TÜV (ispettorato tecnico), adesivi parabrezza, residui di cordini di colla, guarnizioni, ecc.
Il Kit PINPULLER® è idoneo per riparare piccole e medie ammaccature, bolle (p.e. grandine), rigature e strisciate, tecnica d’incollaggio e saldatura.
Tagliare, forare e saldare
Oltre alla lavorazione a freddo, altre tecniche impiegate nella lamieristica auto sono la saldatura ad alta velocità e la cesoiatura robotizzata.
NB: sapevi che è possibile sostituire la saldatura di alcune lavorazioni utilizzando l’incollaggio? BICOMPONENTE EPOSSIDICO
La saldatura ad alta velocità permette di unire le varie parti della carrozzeria in tempi molto ridotti, mentre la cesoiatura robotizzata consente di ottenere bordi perfetti e di alta qualità.
Tagliare, forare e saldare una carrozzeria auto sono operazioni fondamentali per la riparazione e la personalizzazione del veicolo.
Tra gli attrezzi dedicati alla smerigliatura e foratura nella nostra gamma puoi trovare smerigliatrici e trapani ad aria, frese, staccapunti, dischi da taglio e lamellari, tiranti e accessori per saldatura.
Consulta anche il Catalogo "Lamieristica Auto" con il Capitolo 03 dedicato alla SMERIGLIATURA E FORATURA
L’attrezzo da non perdere
La levigatrice a spazzola pneumatica DBS 3500 è ideale per la pulizia dei cordoni di saldatura durante le riparazioni, la rimozione della vernice e della ruggine dalle carrozzerie e per la rimozione dello smalto protettivo dai pannelli.
L'articolo giusto per ogni lavorazione con Würth
Qualsiasi sia il campo di applicazione, Würth sa offrire il prodotto giusto grazie alla sua gamma dedicata e ai suoi consulenti in tutta Italia.
Il nostro catalogo sfogliabile offre una panoramica completa degli strumenti e dei prodotti per la lavorazione lamieristica auto.
Catalogo LAMIERISTICA AUTO di Würth
Sfoglia online il catalogo dedicato alla Lamieristica Auto