Il Conto Termico 3.0 rappresenta uno degli strumenti più rilevanti per favorire l’efficienza energetica di edifici pubblici, privati e imprese. La sospensione temporanea del portale GSE, comunicata il 3 marzo 2026 a causa dell’alto numero di richieste ricevute, ha però generato dubbi e incertezze tra installatori, progettisti e aziende del settore energetico.
Questa decisione nasce dalla necessità da una parte di verificare l’impatto economico delle domande e dall’altra di ricalibrare le risorse disponibili prima di una potenziale riattivazione dell’incentivo, in un quadro che prevede 900 milioni di euro annui di plafond complessivo:
- 400 milioni destinati alla Pubblica Amministrazione, settore da cui sembra essere arrivato il maggior numero di richieste nella fase iniziale;
- 500 milioni riservati a privati, imprese e terzo settore, un canale ancora oggi di grande interesse per chi sta pianificando interventi di efficientamento energetico.
In un contesto dove non si conosce con certezza cosa accadrà nei prossimi mesi, i professionisti si trovano davanti a una domanda cruciale: “Come pianificare i prossimi interventi per i miei clienti?”
In questo articolo proponiamo un quadro chiaro della situazione attuale, insieme a linee guida pratiche per affrontare lo stop e prepararsi con gli strumenti giusti.
Conto Termico 3.0: cosa sappiamo davvero
Il portale dedicato all’invio delle richieste è stato sospeso a marzo dal GSE per “un eccesso di domande” e per la necessità di verificare la sostenibilità economica rispetto ai fondi disponibili soprattutto nell’ambito della Pubblica Amministrazione.
Questo stop, definito “temporaneo”, non implica una chiusura definitiva, ma richiede un’analisi tecnica e finanziaria per ridefinire i margini dell’incentivo.
Cosa significa per il professionista?
- Non è possibile inviare nuove richieste.
- Le domande già presentate restano in fase di verifica.
- Non ci sono date certe per eventuali nuove finestre.
- L’interesse per gli interventi destinati a privati, imprese e terzo settore con un plafond di 500 milioni annui rimane altissimo, come confermato dal successo immediato del Conto Termico 3.0 e dal suo ruolo chiave nell’efficientamento energetico nazionale.
Cosa fare durante la sospensione: continuità operativa e pianificazione
La sospensione non blocca il mercato: lo ridisegna. Professionisti e imprese possono sfruttare questa fase per strutturare interventi, preparare progetti e accompagnare i clienti nelle scelte tecniche, concentrandosi su attività che rimangono strategiche e pienamente operative.
Ecco come prepararsi al meglio!
1. Analizza i fabbisogni potenziali
Il Conto Termico 3.0 incentiva interventi ad alto impatto: pompe di calore, fotovoltaico con accumulo, climatizzazione ad alta efficienza, sistemi di building automation, wallbox.
Tutte tecnologie ancora pienamente richieste, indipendentemente dall’incentivo.
Durante lo stop puoi:
- effettuare sopralluoghi e diagnosi preliminari
- proporre scenari impiantistici alternativi
- valutare la sostituzione di vecchi impianti anche senza incentivo (per urgenza, inefficienza, obsolescenza)
2.Tieni sotto controllo il quadro normativo
Il 2026 è un anno di transizione: nuove politiche energetiche, revisione delle agevolazioni, possibili rimodulazioni dei meccanismi incentivanti.
La sospensione del Conto Termico 3.0 si inserisce in questo contesto, e restare aggiornati consente di muoversi con coerenza e anticipo.
3.Scegli soluzioni valide da proporre ai tuoi clienti
Nonostante lo stop, il mercato degli interventi energetici rimane attivo.
Würth propone soluzioni che continuano a rappresentare un investimento valido per efficienza, riduzione dei costi energetici e integrazione con gli impianti esistenti.
Pompe di calore
Le pompe di calore restano tra le tecnologie più installate grazie a:
- elevate classi di efficienza
- gestione smart tramite Wi-Fi
- compatibilità con fotovoltaico, accumuli e domotica
- sistemi monoblocco o ACS integrati
Sono soluzioni utilizzabili sia in ambito residenziale sia terziario, e rappresentano la base di molti progetti di riqualificazione dell’impianto termico.
Kit per Fotovoltaico e sistemi di accumulo
L’offerta Würth propone kit già configurati per impianti monofase e trifase, con vantaggi logistici ed economici come:
- unico codice per l’intero sistema
- consegna sincronizzata dei componenti
- opzioni all-in-one con inverter + batteria in torre unica
Queste soluzioni consentono al professionista di gestire installazioni rapide e strutturate, indipendentemente dalla disponibilità degli incentivi.
Climatizzatori ad alta efficienza
Soluzioni dual split e mono split per applicazioni residenziali e terziarie, integrabili in progetti di riqualificazione con:
- Wi-Fi integrato (Dynamic)
- modalità super silenziosa
- filtri antibatterici avanzati
- installazione semplificata (easy fix)
Wallbox: stazioni di ricarica per veicolo elettrico
Le stazioni di ricarica monofase e trifase:
- regolano dinamicamente la potenza
- riducono i rischi di sovraccarico
- ottimizzano l’uso di energia rinnovabile
Checklist operativa per installatori e imprese
✔ Valutare gli interventi urgenti
Vecchi impianti, guasti, inefficienze: molti clienti non possono attendere la riapertura di un incentivo incerto.
✔ Preparare preventivi modulari
Permettono di adattare gli interventi a eventuali nuovi scenari incentivanti, senza rifare la progettazione.
✔ Pianificare disponibilità materiali e tempi di installazione
Le forniture integrate (es. kit Fotovoltaico) restano un vantaggio operativo concreto.
✔ Tenere informati i clienti
Spiegare ciò che si sa e ciò che non si può sapere, con trasparenza.
✔ Monitorare aggiornamenti del GSE e del MASE
Essere i primi a reagire a eventuali modifiche normative migliora la competitività.
Con Würth hai un partner unico al tuo fianco
In una fase di sospensione, la differenza per il professionista la fa il partner con cui lavora.
Würth si posiziona come fornitore unico con soluzioni integrate, kit preconfigurati per facilitare progettazione e installazione, oltre 130.000 articoli più servizi tecnici, formazione e strumenti digitali.
Il valore non sta solo nel prodotto, ma nell’ecosistema che permette al professionista di lavorare con continuità anche in momenti complessi.
Ecco le FAQ
Il Conto Termico 3.0 è ancora attivo?
No. Il portale GSE è temporaneamente sospeso per eccesso di domande e valutazioni sulle risorse disponibili.
Quando riaprirà il Conto Termico 3.0?
Ad oggi non esistono comunicazioni ufficiali da parte del GSE o del MASE sui tempi di riattivazione.
Posso comunque proporre interventi ai clienti?
Sì. Molti interventi (pompe di calore, fotovoltaico, climatizzazione, domotica) rimangono validi, efficienti e necessari.
Quali soluzioni conviene proporre in questo periodo?
Pompe di calore, kit fotovoltaici, sistemi di accumulo, climatizzatori ad alta efficienza, wallbox e building automation.




| E-Business