Skip to main content

Il periodo autunnale/invernale è il periodo durante il quale le condizioni del lavoro all’aria aperta diventano più difficili, indipendentemente dal fatto che si tratti di un cantiere, di una strada o di aree verdi. È importante che l’abbigliamento da lavoro invernale non solo protegga dal freddo, ma offra anche un livello di comfort adeguato.

Quali sono i vantaggi dell’abbigliamento professionale invernale rispetto ai vestiti ordinari?

Giacche, felpe e pantaloni da lavoro invernale hanno tutti lo stesso scopo: proteggere il professionista dal freddo durante il lavoro. Ma come riescono a supportare il lavoratore durate le sue attività e cosa hanno in più rispetto all’abbigliamento quotidiano?

Eseguire lavori di installazione o ristrutturazione richiede un’attenzione particolare, specialmente in inverno, quando condizioni meteorologiche avverse possono ostacolare nei movimenti. Se non si fornisce all’operatore un abbigliamento da lavoro adeguato, ci si espone a un rischio.

I vestiti di tutti i giorni NON possono fornire una protezione adeguata


E nemmeno tutti quelli in commercio sono uguali. Seleziona capi di abbigliamento da lavoro professionale!

Giacca e giubbotti da lavoro invernali: mantieni il calore all’interno!

La giacca da lavoro è l’ultimo strato di abbigliamento che un dipendente indossa. Durante il lavoro all’aperto, i problemi più comuni che possono verificarsi sono pioggia, neve e forti venti: il compito della giacca non è quindi quello di riscaldare il corpo, ma di prevenire la perdita di calore.

Una giacca da lavoro invernale dovrebbe affrontare bene l’umidità ed essere traspirante, ovvero drenare il vapore acqueo all’esterno. Questa è una caratteristica molto importante delle giacche da lavoro, spesso trascurata nella produzione di abiti di tutti i giorni.

Una buona giacca da lavoro dovrebbe quindi:

  • impedire al freddo e all’acqua di raggiungere il corpo
  • mantenere il calore all’interno.
Abbigliamento da lavoro invernale

Oltre alle proprietà termiche e alla traspirabilità, durante il lavoro in inverno, sono altrettanto importanti nella scelta dei giubbotti da lavoro invernali il ​​comfort e la praticità. Esistono diversi fattori che determinano se una giacca da lavoro è comoda, tra cui: cappuccio, altezza del collo, maniche regolabili; anche il numero e la disposizione delle tasche determinano la funzionalità.

Per garantire comodità e praticità, gli abiti da lavoro sono progettati per lavori specifici e basati sull’esperienza dei dipendenti.

Felpe da lavoro invernali: non rinunciare al comfort!

Le felpe sono un altro elemento importante dell’abbigliamento da lavoro. Rispetto ai vestiti ordinari dovrebbero assicurare una maggiore durata, in quanto gli indumenti da lavoro hanno anche punti rinforzati nelle zone particolarmente vulnerabili a sfregamenti o tagli, come ad esempio spalle e gomiti.

Le felpe in pile da lavoro, oltre alla resistenza, garantiscono anche una buona traspirazione e mantengono il calore. Se un professionista ha bisogno di una felpa che sia comoda e non limiti nei movimenti, una buona scelta sarà quella di acquistare una felpa in poliestere, un tessuto che ha anche elevate proprietà termoregolatrici.

Cod. art. M45607900

Felpa in Pile

Cod. art. M45607900.

NEL CARRELLO

Proteggi le tue mani con i guanti da lavoro invernali!

Non meno importanti delle giacche e delle felpe sono i guanti da lavoro invernali, che proteggono le mani dei dipendenti non solo dal freddo, ma soprattutto dagli infortuni. Scopri nel nostro approfondimento come scegliere i giusti guanti da lavoro >

Indipendentemente dalla stagione, un professionista deve lavorare con i guanti adatti alle sue mansioni.

dispositivi di protezione individuale guanti

Guanto TIGERFLEX® Thermo

Cod. art. 089940104.

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento