Skip to main content

Capire come eliminare i ponti termici è fondamentale per progettare o riqualificare edifici più efficienti, durevoli e confortevoli. I ponti termici in edilizia rappresentano infatti uno dei punti deboli dell’involucro: aumentano le dispersioni, abbassano la temperatura superficiale interna e possono favorire problemi come muffa, condensa e ponti termici localizzati.

Per questo, intervenire in modo corretto non significa solo migliorare la prestazione energetica dell’edificio, ma anche prevenire criticità igienico-sanitarie e difetti costruttivi nel tempo.

Cosa sono i ponti termici

Quando ci si chiede cosa sono i ponti termici, la risposta più semplice è questa: sono porzioni localizzate dell’involucro in cui il calore si disperde più facilmente rispetto alle superfici circostanti.

Dal punto di vista tecnico, i ponti termici sono zone in cui il flusso di calore non segue più un andamento uniforme. Questo succede quando nell’involucro edilizio si verificano:

  • discontinuità di materiale;
  • interruzioni o variazioni dello spessore dell’isolamento;
  • discontinuità geometriche, come angoli e raccordi tra elementi costruttivi.

In pratica, i ponti termici in edilizia si manifestano nei nodi in cui la continuità dell’involucro viene meno. È per questo che la loro gestione è strettamente legata alla qualità della progettazione e della posa.

Dove si formano più spesso

Per capire come eliminare ponti termici, bisogna prima sapere dove si concentrano più frequentemente. I casi più comuni riguardano:

  • ponti termici finestre, soprattutto in corrispondenza di architravi, spallette e davanzali
  • ponti termici infissi e ponti termici serramenti, quando il nodo di posa non garantisce continuità tra foro finestra e isolamento
  • ponti termici balconi, tipici delle solette in calcestruzzo che attraversano l’involucro
  • ponti termici pilastri e travi in facciata
  • attacchi tra parete e solaio
  • raccordi tra pareti, coperture e pavimenti
  • angoli dell’edificio e nodi tridimensionali

Questi punti sono particolarmente critici perché concentrano il flusso termico e abbassano la temperatura superficiale interna.

Le principali tipologie di ponti termici

La presenza di un ponte termico dipende in genere da tre condizioni.

Discontinuità di materiale

Si verifica quando materiali con conducibilità termica diversa si incontrano nello stesso nodo costruttivo. È il caso, per esempio, di elementi strutturali in calcestruzzo inseriti in pareti in laterizio.

Discontinuità dell’isolamento

Quando lo strato isolante è interrotto o non continuo, aumenta il rischio di dispersione. Per questo l’isolamento ponti termici è uno degli aspetti più importanti nella progettazione dell’involucro.

Discontinuità geometrica

Angoli, rientranze e raccordi tridimensionali modificano il comportamento del flusso di calore e possono generare dispersioni anche in presenza di materiali correttamente stratificati.

Conseguenze dei ponti termici

La presenza di ponti termici non riguarda solo il risparmio energetico. Gli effetti possono essere diversi e spesso si sommano tra loro.

Maggiori dispersioni di calore

Il primo effetto è l’aumento delle perdite attraverso l’involucro. Per questo motivo la correzione dei ponti termici è un passaggio importante sia negli edifici di nuova costruzione sia negli interventi di riqualificazione.

Riduzione della temperatura superficiale interna

Quando è presente un ponte termico, la superficie interna si raffredda più rapidamente rispetto alle aree circostanti. Questo può creare discomfort anche se la temperatura dell’aria è apparentemente corretta.

Muffa e condensa

Il legame tra ponti termici e muffa è molto frequente. Nei punti in cui la temperatura superficiale si abbassa troppo, si possono creare le condizioni per la condensa superficiale. Da qui derivano molti casi di muffa condensa e ponti termici, soprattutto vicino a serramenti, angoli e pilastri.

Possibili criticità nel tempo

Oltre agli effetti energetici e igienico-sanitari, temperature non uniformi nei nodi costruttivi possono contribuire al degrado localizzato di alcune porzioni dell’involucro.

Come eliminare i ponti termici

L’eliminazione ponti termici richiede un approccio integrato: analisi del nodo, continuità dell’isolamento, verifica del comportamento termo-igrometrico ed esecuzione corretta in cantiere. In pratica, eliminare i ponti termici significa lavorare bene sui dettagli costruttivi.

1. Individuare i nodi critici

Il primo passo per eliminare ponti termici è mappare i punti in cui l’involucro cambia materiale, spessore o geometria. Bisogna concentrarsi soprattutto su:

  • balconi;
  • pilastri;
  • contorni finestra;
  • architravi;
  • attacchi parete-solaio;
  • raccordi con copertura e pavimento.

Risultato atteso: riconoscere in anticipo le zone più sensibili.
Errore da evitare: analizzare solo la parete in modo generico e trascurare i nodi.

2. Garantire la continuità dell’isolamento

La regola principale per la correzione ponti termici è evitare interruzioni nello strato isolante. L’isolamento ponti termici funziona solo se viene progettato e posato in continuità nei punti di raccordo tra gli elementi costruttivi.

Per questo è importante:

  • raccordare correttamente cappotto, solai e coperture;
  • curare il collegamento tra parete e serramento;
  • ridurre le interruzioni nei nodi strutturali;
  • verificare i punti dove materiali più conduttivi attraversano l’involucro.

Risultato atteso: ridurre la dispersione nei punti singolari.
Errore da evitare: considerare efficace l’isolamento solo sulle superfici piane.

3. Intervenire sui ponti termici di balconi, pilastri e nodi strutturali

I ponti termici balconi e i ponti termici pilastri sono tra i casi più comuni e più delicati. Qui la soluzione ponti termici non può essere improvvisata: serve valutare il nodo costruttivo nel suo insieme, limitando la continuità dei materiali ad alta conducibilità verso l’esterno.

La correzione ponti termici balconi, per esempio, va studiata già in fase progettuale o nell’ambito di un intervento di riqualificazione dell’involucro.

Risultato atteso: limitare dispersioni e punti freddi nei nodi strutturali.
Errore da evitare: intervenire solo sulla finitura senza correggere il nodo.

4. Curare il nodo finestra

I ponti termici finestre sono molto frequenti. Anche ponti termici infissi e ponti termici serramenti dipendono spesso da una posa non coerente con il sistema di isolamento.

Per ridurre il rischio è importante curare:

  • la posizione del serramento nel vano;
  • il raccordo tra telaio e muratura;
  • la continuità dell’isolamento su spallette, architravi e davanzali;
  • la qualità della posa.

Quando si parla di eliminazione ponti termici finestre o correzione ponti termici finestre, il nodo di posa è quasi sempre determinante.

Risultato atteso: migliorare comfort, prestazione termica e riduzione del rischio muffa intorno al foro finestra.
Errore da evitare: scegliere un serramento performante ma trascurare il dettaglio di installazione.

5. Verificare il rischio di condensa superficiale

Per isolare ponti termici in modo efficace non basta ridurre il flusso termico: bisogna anche controllare che la temperatura superficiale interna non scenda sotto valori critici.

Questa verifica è particolarmente utile nei casi in cui siano già presenti:

  • aloni;
  • annerimenti;
  • muffe negli angoli;
  • problemi vicino a infissi e pilastri.

La presenza di ponti termici e muffa è spesso il segnale più evidente di un nodo che non sta funzionando correttamente.

Risultato atteso: prevenire condensa e formazione di muffa.
Errore da evitare: valutare il problema solo in termini di dispersione energetica.

6. Controllare esecuzione e posa in opera

Anche le migliori soluzioni ponti termici possono perdere efficacia se il dettaglio progettuale non viene rispettato in cantiere. Discontinuità, tagli errati, fissaggi non gestiti o raccordi incompleti possono compromettere la risoluzione ponti termici prevista in progetto.

Risultato atteso: trasferire in opera la prestazione prevista.
Errore da evitare: pensare che il problema si risolva solo in fase di progetto.

Domande & Risposte

Ponte termico o umidità?

Non sempre condensa e muffa dipendono da una sola causa. In molti casi il problema nasce dall’incontro tra superfici fredde e umidità interna elevata. Se il fenomeno compare sempre negli stessi punti — per esempio vicino a serramenti, pilastri, angoli o attacchi tra parete e solaio — è probabile che ci sia un ponte termico. Se invece la condensa è più diffusa e peggiora in ambienti poco ventilati, può incidere anche la gestione dell’umidità interna. Per capire bene l’origine del problema, conviene valutare insieme comportamento dell’involucro e condizioni d’uso degli ambienti.

Quali sono i punti più critici?

Molto spesso si guarda alla parete nel suo insieme, ma le criticità si concentrano nei dettagli costruttivi. Tra i punti più sottovalutati ci sono i contorni finestra, gli attacchi tra parete e solaio, i balconi in calcestruzzo, i pilastri inseriti nella muratura e i raccordi tra pareti e coperture. Anche con una stratigrafia corretta, un nodo non risolto può provocare dispersioni localizzate, abbassamenti di temperatura superficiale e formazione di muffa.

Quando serve una verifica tecnica?

Una verifica tecnica è utile quando compaiono fenomeni ricorrenti di condensa o muffa, quando si sta progettando una riqualificazione energetica oppure quando è necessario confrontare diverse soluzioni di intervento. In questi casi, il calcolo ponti termici aiuta a valutare con maggiore precisione l’effetto delle discontinuità dell’involucro, mentre la termografia può offrire un primo supporto per individuare le aree più critiche. È un passaggio particolarmente utile quando la semplice osservazione visiva non basta.

Perché i nodi contano così tanto?

Perché la prestazione dei singoli elementi non garantisce da sola il buon comportamento del nodo costruttivo. Un serramento efficiente o un buon isolamento a cappotto possono essere penalizzati da raccordi non corretti, interruzioni dell’isolamento o dettagli esecutivi trascurati. È proprio in questi punti che si formano spesso i ponti termici finestre, con effetti su dispersioni, comfort e rischio di condensa. In altre parole, non conta solo la qualità dei materiali, ma anche il modo in cui vengono collegati tra loro.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento