Gli pneumatici sono uno degli elementi più sollecitati di un autocarro e, allo stesso tempo, uno dei più determinanti per la sicurezza su strada. Carichi elevati, percorrenze importanti e condizioni operative spesso gravose rendono fondamentale non solo una corretta manutenzione, ma anche una conoscenza puntuale della normativa che ne regola l’utilizzo.
Conoscere cosa prevede la legge sul cambio gomme per autocarri significa ridurre il rischio di incidenti, evitare sanzioni e garantire l’efficienza del mezzo nel tempo.
Pneumatici per autocarri: cosa prevede il Codice della Strada
La normativa italiana, attraverso il Codice della Strada, stabilisce requisiti precisi per quanto riguarda lo stato e l’usura degli pneumatici montati sugli autocarri.
In particolare, la legge richiede che:
- il battistrada sia chiaramente visibile e integro
- non siano presenti strappi profondi o danneggiamenti sui fianchi
- la profondità minima degli intagli principali sia pari ad almeno 1,6 mm
Questo valore rappresenta il limite legale di usura: al di sotto di questa soglia, lo pneumatico non è più considerato idoneo alla circolazione. La verifica riguarda gli intagli principali del battistrada e deve essere effettuata lungo la parte centrale della superficie di contatto.
Usura degli pneumatici: non conta solo il chilometraggio
Una domanda frequente tra gli operatori del trasporto riguarda la durata degli pneumatici per autocarri. La normativa, però, non stabilisce una durata “standard”.
La vita utile di uno pneumatico dipende da diversi fattori, tra cui:
- carichi trasportati
- tipologia di utilizzo (tratte lunghe, urbane, misto)
- stile di guida
- condizioni di stoccaggio, come temperatura e umidità
Per questo motivo, la legge non impone una sostituzione basata sul tempo, ma richiede che gli pneumatici siano costantemente controllati e mantenuti in condizioni di sicurezza.
Controlli periodici: un obbligo per l’autotrasportatore
La normativa sugli pneumatici per autocarri prescrive che vengano effettuati controlli frequenti e regolari, finalizzati a verificare lo stato di usura e l’assenza di anomalie.
Queste verifiche devono essere svolte:
- dall’autotrasportatore, attraverso controlli visivi e strumenti come il calibro di profondità del battistrada
- da professionisti del settore, come i gommisti cargo, in caso di usura irregolare o danni evidenti
Il controllo periodico non è solo una buona pratica operativa, ma una responsabilità diretta di chi utilizza il mezzo.
Consumo di carburante: pneumatici in cattivo stato possono aumentare i consumi fino al 10%!
Montaggio degli pneumatici: cosa è consentito sullo stesso assale
Un altro aspetto spesso oggetto di dubbi riguarda il montaggio degli pneumatici sullo stesso assale. La normativa consente il montaggio di pneumatici con battistrada diverso, ma solo a precise condizioni. Gli pneumatici devono infatti avere le stesse caratteristiche in termini di:
Il rispetto di questi requisiti è fondamentale per garantire un comportamento corretto del veicolo, una distribuzione equilibrata dei carichi e una risposta sicura in frenata e in curva.
Pneumatici autocarri: scopri due prodotti indispensabili per il cambio gomme
La qualità dei prodotti è di primaria importanza quando si parla di pneumatici, soprattutto se di autocarri.
Grasso specifico per montaggio e smontaggio di pneumatici di mezzi pesanti, ideale per tutti i tipi di pneumatici grandi e per carichi pesanti, come ad esempio per autocarri, agricoltura e industria (EM).
Tra le sue caratteristiche peculiari:
- previene crepe, invecchiamento e incollaggio dei pneumatici al cerchio
- temperatura di lavorazione: da –15°C a +50°C
Chiave a croce per dadi esagonali, forgiata, per carichi pesanti, completamente temprata e verniciata.
• Apertura chiave: 27 x 30 x 32 x 33 mm
• Lunghezza: 750 mm
• Materiale: acciaio al cromo-vanadio
• Superficie: Cromata
• Peso prodotto (per pezzo): 5700 g
Essere in regola con il cambio gomme di autocarri non è solo una questione di rispetto delle regole, ma un elemento chiave della gestione professionale del mezzo.
Controlli regolari, attenzione all’usura e rispetto delle caratteristiche tecniche previste dalla legge permettono di affrontare ogni viaggio con maggiore sicurezza, affidabilità e continuità operativa.
FAQ – Normativa pneumatici per autocarri
Qual è la profondità minima del battistrada per i pneumatici di un camion?
Per gli autocarri, il Codice della Strada stabilisce che la profondità minima del battistrada degli intagli principali sia pari ad almeno 1,6 mm. Al di sotto di questo valore, lo pneumatico non è considerato idoneo alla circolazione e può comportare sanzioni e rischi per la sicurezza.
Cosa dice la legge sugli pneumatici degli autocarri?
La normativa italiana richiede che gli pneumatici degli autocarri:
- abbiano battistrada visibile e non eccessivamente usurato
- non presentino tagli, strappi o danni sui fianchi
- rispettino dimensioni, indice di carico e categoria di velocità previste per il veicolo
Inoltre, è obbligatorio mantenere gli pneumatici in buono stato di conservazione attraverso controlli regolari.
Quando va fatto il cambio gomme di un camion?
Uno pneumatico per autocarro è considerato usurato quando:
- il battistrada scende sotto il limite legale
- sono presenti danneggiamenti strutturali visibili
- l’usura è irregolare o anomala
In questi casi, la sostituzione non è solo consigliata, ma necessaria per continuare a circolare in sicurezza.
Ogni quanto vanno controllati i pneumatici di un autocarro?
La normativa non fissa una scadenza temporale precisa, ma prevede controlli frequenti e periodici.
Le verifiche devono essere effettuate:
- regolarmente dall’autotrasportatore
- da un professionista in presenza di anomalie
Il controllo costante è parte integrante della responsabilità di chi utilizza il mezzo.
È possibile montare pneumatici diversi sullo stesso assale di un camion?
Sì, la normativa consente il montaggio di pneumatici con battistrada diverso sullo stesso assale, a condizione che siano identici per caratteristiche tecniche, come:
- marca
- struttura
- dimensione
- categoria di utilizzo
- indice di carico
- categoria di velocità
Il rispetto di questi requisiti è fondamentale per la stabilità e la sicurezza del veicolo.
Come si verifica se uno pneumatico per autocarro è a norma?
Per verificare se uno pneumatico è conforme è necessario controllare:
- profondità del battistrada
- integrità di fianchi e spalla
- corrispondenza delle specifiche tecniche con quanto previsto per il veicolo
In caso di dubbi, è sempre consigliato rivolgersi a un gommista specializzato in mezzi pesanti.




| E-Business