Nei cantieri edili il taglio di calcestruzzo e laterizi è una lavorazione quotidiana e i problemi che emergono si verificano più spesso di quanto immagini: vibrazioni o polveri eccessive, dischi che si consumano troppo in fretta o che smettono di tagliare nel momento meno opportuno.
In contesti reali di cantiere – tempi stretti, materiali diversi da un intervento all’altro – questi inconvenienti significano ritardi, maggiore fatica e minore precisione. Nella maggior parte dei casi, però, il problema non è il disco diamantato in sé, ma nella scelta stessa del modello stesso e come viene utilizzato sul posto di lavoro.
Vediamo quindi quali sono gli errori più comuni e come evitarli con alcuni accorgimenti pratici, pensati per chi lavora ogni giorno sul campo.
Come tagliare il calcestruzzo senza avere problemi?
Ecco gli errori più frequenti che accadono in cantiere e i consigli dei nostri esperti per gestirli al meglio.
Rottura del disco diamantato durante il taglio
In cantiere, la rottura del disco è uno degli episodi più critici, soprattutto quando si lavora su murature portanti o getti in calcestruzzo.
Le cause più comuni sono:
- velocità di rotazione troppo alta rispetto a quella consentita dal disco;
- flange usurate o sporche da residui di lavorazione
- torsioni laterali durante il taglio e inclinazione dell’utensile
- materiale da tagliare non fissato correttamente che provoca l’incastro del disco
Prima di iniziare, verifica sempre che il diametro del disco sia corretto per la smerigliatrice che stai utilizzando e che le flange siano pulite e in buono stato.
Durante il taglio mantieni una linea diritta e assicurati che il pezzo sia ben bloccato, soprattutto su laterizi forati o elementi prefabbricati. Non forzare mai il disco lateralmente.
Un disco danneggiato non va mai riutilizzato, nemmeno per tagli rapidi.
Consumo rapido del disco su materiali edili
Nei cantieri si passa spesso da un materiale all’altro: calcestruzzo, laterizio, blocchi alleggeriti, murature miste.
Utilizzare lo stesso disco senza considerare queste differenze porta facilmente a usura accelerata.
Un errore tipico è usare dischi progettati per materiali molto duri su superfici altamente abrasive, riducendo drasticamente la durata.
Scegli sempre il disco più adatto al materiale prevalente della lavorazione. Lavora con un avanzamento costante e, soprattutto nei tagli a secco, evita di forzare per “fare prima”: il surriscaldamento riduce prestazioni e vita utile del disco.
Non sai quale disco diamantato scegliere? Leggi la nostra guida!
Il disco non taglia più come all’inizio
Capita spesso che il disco diamantato sembri ancora integro ma il taglio diventi lento e poco efficace.
Questo accade quando i diamanti risultano consumati o arrotondati e il legante non riesce a esporne di nuovi.
Prima di sostituire il disco, è possibile ripristinare la capacità di taglio effettuando alcuni passaggi su un materiale abrasivo come una pietra ravviva-diamanti.
Un’operazione semplice che può prolungare la vita del disco e ridurre sprechi in cantiere.
Vibrazioni durante il taglio
Vibrazioni eccessive non sono solo fastidiose: sono un segnale che qualcosa non va.
Possono derivare da:
- disco deformato
- segmenti consumati in modo irregolare
- flange non più planari
- albero della macchina non perfettamente in asse
Se durante il taglio avverti vibrazioni anomale, interrompi subito il lavoro.
Controlla fissaggio e componenti prima di riprendere: continuare a lavorare in queste condizioni aumenta il rischio di errore e riduce la precisione del taglio.
Polvere eccessiva negli ambienti di lavoro
Nei cantieri interni, come ristrutturazioni di appartamenti o locali commerciali, la polvere è uno dei problemi principali.
Oltre al comfort, influisce direttamente sulla visibilità e sulla qualità del lavoro.
Quando possibile, utilizza una cuffia di aspirazione e mantieni una velocità di avanzamento regolare.
Un disco forzato genera più polvere, più calore e meno controllo.
Check list finale
- scegli il disco in base al materiale realmente presente in cantiere
- rispetta diametri e velocità massime
- evita torsioni e pressioni laterali
- controlla regolarmente flange e utensili
- sostituisci subito i dischi danneggiati
Sono accorgimenti semplici, ma fondamentali per lavorazioni pulite, sicure e senza imprevisti.
Leggi altri articoli sui dischi diamantati:



| E-Business