La formazione sulla sicurezza sul lavoro non è solo un obbligo previsto dalla normativa italiana: è uno degli strumenti più efficaci per costruire una cultura aziendale della sicurezza solida e condivisa.
Quando la sicurezza diventa cultura, non resta confinata alle singole procedure o agli attestati, ma si riflette in ogni comportamento quotidiano, in ogni scelta operativa, in ogni contesto di lavoro.
Troppo spesso, però, la formazione viene vissuta come un adempimento formale: si “fa il corso” per essere in regola, senza che questo generi un reale cambiamento sul campo.
La differenza la fa il metodo. Un approccio formativo evoluto può trasformare l’obbligo normativo in una leva strategica, capace di prevenire, rafforzare la responsabilità diffusa e creare valore duraturo per l’azienda.
Vuoi trasformare la formazione obbligatoria in un investimento strategico? Richiedi una consulenza personalizzata con Würth Consulting
Perché la formazione tradizionale può non essere sufficiente
Analizzando infortuni e near miss emerge un elemento ricorrente: molti eventi non sono causati dalla mancanza di procedure o dispositivi di protezione, ma da comportamenti quotidiani a rischio.
Scorciatoie operative, abitudini consolidate, bias cognitivi, eccesso di confidenza o sottovalutazione del pericolo incidono più di quanto si pensi. La formazione tradizionale spiega le regole, ma raramente interviene su ciò che le persone fanno davvero ogni giorno.
Per questo motivo, negli ultimi anni si è affermato un approccio diverso alla sicurezza: lavorare non solo sulle regole, ma sui comportamenti.
Behaviour-Based Safety: cos’è e perché funziona davvero
La Behaviour-Based Safety (BBS) è un modello di gestione della sicurezza che punta a ridurre infortuni e near miss intervenendo sui comportamenti osservabili delle persone nelle attività quotidiane. Non sostituisce procedure, valutazione dei rischi, DPI o obblighi formativi. Li rende più vicini alla realtà operativa, aiutando l’organizzazione a comprendere come le persone agiscono sul campo e dove intervenire per rafforzare la prevenzione
Il metodo BBS si fonda su alcuni principi chiave:
- osservazione strutturata dei comportamenti sul posto di lavoro
- feedback immediato e costruttivo
- rinforzo positivo dei comportamenti sicuri
Questo approccio consente alle aziende di passare da una gestione reattiva della sicurezza (intervenire dopo l’infortunio) a una gestione proattiva, basata sull’osservazione e sul miglioramento continuo. L’obiettivo finale è creare le condizioni affinché il singolo lavoratore sappia riconoscere il rischio e scegliere comportamenti più sicuri prima che avvenga un evento
Il vero valore della Behaviour-Based Safety sta nella sua capacità di rendere la sicurezza concreta e misurabile, coinvolgendo direttamente lavoratori e preposti.
Si tratta di creare consapevolezza, responsabilità condivisa e attenzione costante ai comportamenti.
La formazione sulla sicurezza con Würth Consulting
Würth Consulting affronta il tema della formazione sulla sicurezza con un approccio che integra normativa, metodo e contesto operativo reale.
La Behaviour-Based Safety viene applicata come parte di un percorso strutturato, che considera non solo i comportamenti individuali, ma anche l’organizzazione, i processi e le modalità di lavoro.
I percorsi formativi sono:
- personalizzati sulle esigenze dell’azienda
- validati da psicologi specializzati in sicurezza comportamentale
- progettati integrando esperienze pratiche e simulazioni realistiche ed interattive
- conformi alla legge, assicurando che le aziende siano in regola rispetto alle normative vigenti
L’obiettivo è chiaro: trasformare la formazione obbligatoria in uno strumento concreto di prevenzione e miglioramento continuo, così da allenare decisioni più consapevoli e favorire il confronto su ciò che accade davvero sul campo.
Innovare costa meno se sai cogliere l’opportunità giusta
Con l’Avviso n. 4/2026 “Avviso sperimentale relativo alla presentazione di cataloghi e alla presentazione di Piani formativi relativi alle Competenze Avanzate e Sicurezza Obbligatoria”, Fondimpresa mette a disposizione delle aziende aderenti un’offerta formativa finalizzata allo sviluppo delle competenze avanzate e sicurezza dei lavoratori, mediante la qualificazione di Cataloghi formativi predisposti dai Soggetti iscritti nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa.
I Piani formativi possono essere presentati esclusivamente attraverso la piattaforma informatica PSP, nella seguente dalle ore 9:00 del 1° dicembre 2026 e fino alle ore 13:00 del 22 dicembre 2026.
La dotazione finanziaria stanziata è di 30.000.000 €.
Trasformare l’obbligo in investimento strategico
La formazione sulla sicurezza non è solo un costo né un semplice adempimento.
Se progettata con metodo, può diventare uno strumento per ridurre gli infortuni, rafforzare la cultura aziendale e migliorare l’organizzazione del lavoro




| E-Business