Skip to main content

Un impianto fotovoltaico può davvero far risparmiare milioni di euro?

Un tetto inutilizzato può trasformarsi in una fonte di energia in grado di generare benefici economici per decenni.

Ma quali sono le fasi che portano dalla semplice idea di installare un impianto alla sua effettiva messa in esercizio? Dietro a un impianto fotovoltaico industriale ci sono infatti attività di analisi, progettazione, verifiche tecniche, gestione delle pratiche, installazione e monitoraggio delle prestazioni.

In questo articolo ripercorriamo i passaggi fondamentali di un progetto fotovoltaico industriale, per capire come viene realizzato senza immobilizzare capitale proprio e quali benefici può generare nel tempo.

Perché scegliere una soluzione finanziata chiavi in mano fa la differenza

Quando un’azienda decide di installare un impianto fotovoltaico industriale deve confrontarsi con aspetti molto diversi tra loro:

  • analisi dei consumi
  • Identificazione soluzione finanziaria
  • progettazione impianto
  • pratiche autorizzative
  • gestione del cantiere
  • collaudi e messa in funzione

Coordinare attività, fornitori e documentazione può diventare complesso, soprattutto quando l’obiettivo è continuare a garantire la piena operatività dell’azienda.

Per questo motivo Würth Green Solution propone un modello EPC (Engineering, Procurement and Construction) in cui un unico interlocutore segue l’intero progetto, dalla consulenza iniziale fino al collaudo finale. Un approccio che consente di semplificare la gestione, ridurre le complessità organizzative e avere una visione completa dell’intervento.

Ma come si realizza concretamente un impianto fotovoltaico da oltre 400 kW?

1. Analisi dei consumi: il vero punto di partenza

Prima ancora di progettare l’impianto fotovoltaico è necessario capire come l’azienda utilizza l’energia.

L’obiettivo di questa fase è semplice: dimensionare correttamente l’impianto affinché la maggior parte dell’energia prodotta venga utilizzata direttamente dall’azienda. Attraverso l’analisi delle bollette e dei profili di consumo si individuano i momenti di maggiore richiesta energetica, i picchi stagionali e il potenziale livello di autoconsumo.

Ipotizziamo che l’azienda presenti consumi compresi tra 15 e 30 MWh al mese, per un totale annuo di circa 300 MWh. Si tratta di un dato che evidenzia un’importante opportunità di efficientamento energetico attraverso l’utilizzo del fotovoltaico.

2. Verifica della copertura e studio di fattibilità

Una volta analizzati i consumi si passa alla valutazione progettuale dell’edificio.

La verifica preliminare consente di stabilire:

  • superficie disponibile;
  • sistemi di fissaggio più idonei;
  • configurazione dell’impianto;
  • eventuali interventi necessari per la connessione alla rete.

Solo dopo questa fase è possibile definire con precisione il potenziale installabile.

3. Simulazione del progetto

Con i dati raccolti tecnici e progettisti definiscono:

  • numero dei moduli;
  • disposizione dei pannelli;
  • potenza di picco installabile;
  • produzione energetica stimata;
  • rendimento economico dell’intervento.

Durante i mesi estivi, l’energia non immediatamente utilizzata può essere immessa in rete, contribuendo a compensare parte dei costi energetici annuali.

risparmio impianto fotovoltaico

4. Analisi economica e modalità di finanziamento

Uno degli aspetti che più spesso frena le aziende è l’investimento iniziale. Per questo la valutazione economica del progetto è parte integrante della consulenza.

Würth Green Solution propone una formula di leasing o noleggio operativo della durata di sette anni, che consente al cliente di realizzare l’impianto senza immobilizzare capitale, utilizzando i benefici generati dall’autoconsumo e dall’energia immessa in rete per sostenere il canone finanziario, avendo fin da subito un beneficio.

Questa soluzione permette di avviare il percorso di efficientamento energetico mantenendo flessibilità finanziaria e indipendenza nella scelta del fornitore di energia.

risparmio impianto fotovoltaico green solution

5. Dal collaudo al monitoraggio: quando l’impianto fotovoltaico entra in funzione

Prima della messa in esercizio vengono effettuati tutti i collaudi elettrici e le verifiche previste per garantire il corretto funzionamento dell’impianto.

Una volta attivato, il sistema può essere monitorato costantemente per controllare:

  • la produzione energetica;
  • le performance dei moduli;
  • eventuali anomalie;
  • il rendimento complessivo.

Grazie agli ottimizzatori installati è possibile individuare rapidamente possibili criticità e intervenire in modo puntuale, contribuendo a mantenere elevate le prestazioni nel tempo.

Quanto può risparmiare davvero un’azienda?

La risposta dipende sempre dai consumi, dal livello di autoconsumo e dal costo dell’energia.

Durante i primi sette anni, periodo in cui è attivo il leasing o noleggio operativo, il beneficio economico può raggiungere anche i 50.000 euro l’anno. Dall’ottavo anno in poi, una volta concluso il finanziamento, il vantaggio economico cresce in modo significativo grazie all’eliminazione del canone e alla continua produzione di energia.

Su un orizzonte temporale di 25 anni, il risparmio stimato arriva a sfiorare i 2 milioni di euro.

Un risultato che evidenzia come il fotovoltaico non rappresenti soltanto una scelta sostenibile, ma anche uno strumento concreto per migliorare la competitività aziendale.

risparmio 25 anni impianto fotovoltaico
Case History

Il caso Ma. In.: 924 moduli e oltre 500 MWh prodotti ogni anno

Tra il 2025 e il 2026, Würth Green Solution ha realizzato per l’azienda Ma.In. un impianto fotovoltaico da 434 kWp installato sulla copertura di un capannone industriale. Il progetto è stato sviluppato a partire dall’analisi dei consumi energetici aziendali, pari a circa 300 MWh all’anno, che hanno evidenziato un importante potenziale di autoconsumo e di riduzione dei costi energetici.

Successivamente è stata verificata l’idoneità della copertura, una struttura in cemento armato prefabbricato con lastre curve in lamiera grecata, risultata completamente utilizzabile per l’installazione dell’impianto.

Il risultato è stato un impianto da 434 kWp, in grado di produrre circa 543 MWh di energia all’anno. L’energia non consumata immediatamente viene immessa in rete, contribuendo a migliorare ulteriormente il bilancio economico del progetto.

Per la realizzazione sono stati installati 924 moduli fotovoltaici, supportati da 472 ottimizzatori per massimizzare la producibilità e aumentare la sicurezza dell’impianto, oltre a 4 inverter da 100 kW. La struttura di supporto ha richiesto quasi 2.000 profilati e circa 7.500 sistemi di fissaggio, progettati specificamente per la tipologia di copertura presente.

Dal punto di vista economico, l’intervento è stato realizzato tramite una formula di leasing a 7 anni, consentendo all’azienda di avviare il progetto senza immobilizzare capitale proprio. Durante il periodo di finanziamento il beneficio economico supera i 10.000 euro all’anno, mentre una volta terminato il leasing il risparmio crescerà grazie alla continua produzione di energia dell’impianto.

GUARDA IL VIDEO

Vuoi capire se il fotovoltaico è la soluzione giusta per la tua azienda?

Se stai valutando un intervento di efficientamento energetico, il team di Würth Green Solution può affiancarti nelle fasi di studio e progettazione con una consulenza dedicata, aiutandoti a capire quali benefici concreti potrebbe generare un impianto fotovoltaico per la tua realtà aziendale.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento