Skip to main content

Non tutte le pile rispondono allo stesso bisogno. Una batteria alcalina può essere la scelta più pratica per un dispositivo d’uso comune; una batteria al litio è indicata quando servono leggerezza, lunga conservazione o prestazioni affidabili anche con temperature impegnative; una ricaricabile NiMH è invece la soluzione da valutare quando le pile vengono sostituite spesso.

La scelta corretta parte sempre da formato, tensione e indicazioni del produttore dell’apparecchio. Poi entrano in gioco il consumo energetico, la frequenza d’uso, il contesto di lavoro e la possibilità di ricaricare le batterie. In questa guida vediamo quando scegliere pile alcaline, al litio o ricaricabili NiMH e come individuare l’opzione più adatta, anche in ottica di riduzione dei rifiuti.

Batterie alcaline: per apparecchi elettronici ad alto assorbimento

Vantaggio concreto

Mantengono a lungo la carica iniziale e offrono un lungo tempo di stoccaggio. Sono quindi una soluzione pratica quando serve avere batterie di ricambio pronte all’uso per attrezzature e dispositivi compatibili.

Vincolo da considerare

Sono batterie non ricaricabili. Una volta esaurite, vanno sostituite e conferite secondo le modalità previste per i rifiuti di pile e accumulatori.

Sceglile se

  • l’apparecchio richiede una batteria alcalina nel formato previsto
  • il dispositivo ha un assorbimento elevato
  • ti serve una soluzione per un utilizzo prolungato
  • vuoi tenere scorte di batterie per le esigenze quotidiane di officina, cantiere o veicolo di servizio

Non sceglierle se

  • lo strumento richiede espressamente una batteria al litio o una tensione diversa
  • hai bisogno delle prestazioni specifiche dichiarate per le batterie al litio, ad esempio l’impiego a temperature molto basse o molto alte

Batterie al litio: leggerezza e continuità per strumenti elettronici

Vantaggio concreto

Rispetto alle batterie alcaline, le batterie al litio indicate sono fino al 30% più leggere. Mantengono a lungo la carica iniziale e hanno un tempo di stoccaggio superiore a 10 anni.

La gamma è indicata anche per utilizzi in un campo di temperatura da -40 °C a +60 °C a piena capacità, caratteristica utile quando lo strumento viene impiegato o conservato in condizioni ambientali impegnative.

Applicazioni consigliate

Le batterie al litio sono adatte, tra gli altri, per:

  • misuratori di distanza
  • livelle laser
  • rilevatori digitali
  • fotocamere digitali
  • flash
  • ricetrasmittenti
  • multimetri digitali

Vincolo da considerare

Anche queste batterie sono non ricaricabili. Inoltre, un formato AA o AAA al litio va scelto solo quando il dispositivo accetta una batteria da 1,5 V nel formato corrispondente.

Sceglile se

  • utilizzi strumenti di misura o dispositivi elettronici compatibili
  • lavori in condizioni di temperatura variabili o estreme
  • vuoi ridurre il peso delle batterie trasportate
  • devi preparare scorte per strumenti utilizzati saltuariamente o da tenere disponibili a lungo

Non sceglierle se

  • l’apparecchio richiede un formato diverso, come CR123A o 9 V
  • il produttore del dispositivo prescrive un’altra tecnologia o specifica di batteria

Batterie ricaricabili NiMH ad alta capacità: la scelta da valutare per ridurre le sostituzioni

Le batterie ricaricabili NiMH ad alta capacità, precaricate, sono disponibili nei formati AA/Mignon e AAA/Micro. Hanno tensione nominale di 1,2 V e sono indicate per applicazioni con elevati consumi energetici, purché il dispositivo ne confermi la compatibilità.

Vantaggio concreto

Sono pronte all’uso grazie alla precarica e possono essere ricaricate rapidamente senza ridurne la durata. L’assenza di effetto memoria e la minore autoscarica aiutano a ridurre la frequenza delle sostituzioni rispetto alle batterie tradizionali: un vantaggio pratico quando lo stesso dispositivo viene usato con continuità.

Le capacità indicate sono 2.850 mAh per il formato AA/Mignon e 1.100 mAh per il formato AAA/Micro.

Contesti d’uso indicati

Sono adatte, tra gli altri, per:

  • fotocamere digitali
  • orologi a parete
  • strumenti di misurazione
  • prodotti medicali
  • prodotti per la casa
  • dispositivi compatibili utilizzati frequentemente

Perché sono l’opzione più green da valutare

Se un apparecchio consuma pile con regolarità e può usare batterie NiMH, la possibilità di ricaricarle consente di riutilizzare gli stessi elementi più volte e di ridurre il numero di batterie monouso da acquistare e smaltire. La loro composizione è inoltre indicata come meno dannosa per l’ambiente.

La scelta più sostenibile, però, resta anche una scelta corretta dal punto di vista tecnico: una batteria ricaricabile non va usata al posto di una tecnologia prescritta dal produttore.

Sceglile se

  • il dispositivo è compatibile con batterie NiMH da 1,2 V
  • usi l’apparecchio spesso e vuoi ridurre le sostituzioni
  • hai a disposizione un caricabatterie idoneo
  • vuoi privilegiare una soluzione ricaricabile per applicazioni compatibili

Non sceglierle se

  • il manuale richiede espressamente pile da 1,5 V o una tecnologia specifica diversa
  • il dispositivo viene usato di rado e non hai un’esigenza concreta di ricarica
  • non disponi di un caricabatterie compatibile

Ecco le FAQ

Le batterie al litio AA e AAA possono sostituire sempre le batterie alcaline?

No. Possono essere prese in considerazione solo se il dispositivo accetta il formato corretto e una batteria da 1,5 V DC. Vanno comunque seguite le indicazioni del produttore dello strumento.

Quando conviene scegliere batterie ricaricabili NiMH?

Quando il dispositivo è compatibile con batterie NiMH da 1,2 V e viene usato con frequenza. In questo caso, la possibilità di ricaricarle riduce il numero di batterie monouso da sostituire.

Le batterie ricaricabili NiMH possono sostituire qualsiasi pila AA o AAA?

No. Anche con lo stesso formato, la tensione nominale è di 1,2 V. Verifica sempre la compatibilità del dispositivo prima dell’uso.

Quale batteria usare per una livella laser?

Verifica prima formato e tensione richiesti dal modello. Per livelle laser compatibili, le batterie al litio AA o AAA sono tra le applicazioni indicate.

Quanto tempo possono essere conservate le batterie al litio?

Le batterie al litio indicate hanno un tempo di stoccaggio superiore a 10 anni.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento