Skip to main content

Sicurezza al primo posto, sempre

Lavorare in quota significa affrontare ogni giorno un rischio importante: la caduta dall’alto. Per questo motivo, è fondamentale poter contare su sistemi anticaduta efficaci e affidabili, che proteggano davvero. Imbracature, cordini e moschettoni non sono solo attrezzature: sono una garanzia di sicurezza.

Ogni dettaglio tecnico, ogni soluzione progettuale, ogni scelta costruttiva può fare la differenza. È da questa consapevolezza che nasce RISE, il nuovo moschettone Würth pensato per portare un livello superiore di protezione a chi lavora in altezza.

Cos’è il sistema RISE?

Il moschettone RISE (Right Sequence system) è progettato per offrire più sicurezza senza stravolgere i gesti abituali. Il sistema si basa su un principio tanto semplice quanto efficace: mantenere la praticità di un twist-lock tradizionale, aggiungendo però un livello di protezione in più.

Se i movimenti vengono eseguiti nella sequenza corretta – prima la rotazione della ghiera, poi l’apertura – il moschettone si comporta esattamente come ci si aspetta. Ma se l’ordine viene involontariamente invertito – per esempio a causa della pressione della fune o dell’attrito su una superficie – il meccanismo blocca l’apertura, impedendo manovre accidentali.

È un piccolo dettaglio, ma con un impatto enorme: rappresenta il passaggio da un sistema standard a una soluzione evoluta, pensata per aumentare concretamente la sicurezza di chi lavora in quota.

Il moschettone RISE funziona con gli stessi gesti di un sistema twist-lock tradizionale. Ma con un vantaggio concreto:

Se i movimenti sono eseguiti nella giusta sequenza, il moschettone si apre.
Se la sequenza è invertita, l’apertura viene bloccata.

Come funziona il moschettone RISE?

Il funzionamento del sistema è intuitivo per l’operatore, ma intelligente nel prevenire errori:

✅ Apertura volontaria

Quando l’operatore vuole aprire il moschettone, esegue:

  1. Rotazione della ghiera

  2. Apertura del moschettone

La sequenza è naturale, fluida, rapida.

❌ Apertura accidentale

Se invece l’apertura avviene per pressione accidentale, sfregamento o attrito, i movimenti tendono ad avvenire in ordine inverso:

  1. Azione di apertura

  2. Rotazione

In questo caso, il sistema RISE blocca il meccanismo, impedendo l’apertura involontaria. Una protezione in più, nel momento in cui serve davvero.

RISE non è solo tecnologia: è un equilibrio perfetto tra ergonomia, funzionalità e controllo. Ogni parte è stata progettata per rendere l’utilizzo del moschettone più intuitivo, preciso e affidabile, anche in condizioni impegnative.

Tra le caratteristiche distintive:

  • Intaglio visivo per identificare immediatamente il sistema RISE

  • Maggiore grip sulla parte superiore della ghiera, per una presa più sicura

  • Minore attrito sulla parte inferiore, per evitare impuntamenti o bloccaggi involontari

Tutti gli elementi concorrono a rendere i movimenti naturali, fluidi, e a favorire il controllo dell’operatore in ogni situazione.

Cod. art. 0899033008

NEL CARRELLO

Lascia un commento