Skip to main content

Negli ultimi anni sono sempre più frequenti le grandinate estive che spesso causano ammaccature e bolli sulla carrozzeria e sul parabrezza delle vetture. Saper eseguire un’ottima riparazione su un’auto che ha subito i danni da grandine normale e gigante è fondamentale perché le ammaccature, oltre a essere esteticamente spiacevoli, possono causare con il passare del tempo un deterioramento generale della carrozzeria e delle parti colpite, come la formazione della ruggine.

Per togliere in maniera efficace le ammaccature dalle auto e per riparare adeguatamente la carrozzeria facendola tornare come nuova esistono tecniche specifiche come le tecniche levabolli PDR (Paintless Dent Removal) e strumentazioni altamente performante, come gli utensili per la raddrizzatura e tutti gli attrezzi per la riparazione dei danni causati dalla grandine.

Levabolli: tutto quello che ti serve per eseguire una riparazione delle ammaccature auto di alto livello

Eseguire una riparazione delle ammaccature sulla carrozzeria auto causate da una grandine gigante è semplice e veloce se utilizzi degli utensili e delle strumentazioni adatte. Grazie alle tecniche PDR ripari le ammaccature e i bolli anche molto visibili e profondi in pochi step di lavoro, senza verniciatura, restituendo al cliente un’auto come nuova.

Il levabolli (o tirabolli), infatti, interviene in maniera non invasiva sulle parti danneggiate, senza intaccare o rovinare ulteriormente la vernice.

Come togliere le ammaccature dalle auto con i prodotti Würth

Due delle principali tecniche PDR sono l’incollaggio e l’utilizzo delle leve.

1. Tecnica con incollaggio (Pull Bond)

Questa tecnica è particolarmente utile quando non è possibile accedere al retro della lamiera, come nel caso dei danni vicino a traversi del cofano. Si utilizzano placchette adesive che vengono applicate sulla superficie danneggiata. L’estrattore, a pinza o battente, permette di tirare delicatamente la zona danneggiata senza rovinare la vernice. Leggi qui tutti i passaggi

Vantaggi

rapida e precisa
non necessita di accesso al retro della lamiera
mantiene la superficie originale senza l’utilizzo di stucco o vernice

2. Tecnica con leve

Quando l’accesso al retro della lamiera è possibile, si utilizzano leve PDR in vari formati e curvature per ripristinare manualmente la forma della lamiera. L’operatore, utilizzando lampade speciali e specchi, localizza con precisione l’ammaccatura e agisce con la leva per ripristinare la forma originale.


Vantaggi

alta precisione
intervento manuale controllato, ideale per danni più complessi

Per le ammaccature più importanti?

Per togliere le ammaccature più importanti dall’auto raddrizzando la carrozzeria, si deve seguire una procedura differente, nonché più complessa rispetto alla precedente, che richiede l’utilizzo di una strumentazione specifica.

Con il saldatore universale PinPullerSpot con display LCD  puoi rimuovere efficacemente le ammaccature sulle carrozzerie in acciaio. PinPuller è idoneo sia per la saldatura di elettrodi che per la saldatura di filo ondulato e assicura dei tempi di saldatura estremamente ridotti: da 0,01 secondi, evitando la bruciatura della parte posteriore della lamiera.

Per rimuovere le deformazioni su carrozzerie in lamiera, per superfici piane e in particolare per parafango utilizzare l’assortimento PINPULLER® Power. Questo assortimento è adatto per un utilizzo universale e ha varie possibilità di applicazione. Rapido e semplice, il kit ti permetterà di utilizzare un elettrodo a trazione unico per portare alla forma iniziale i parafanghi.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Ecco le FAQ

    Come si riparano le ammaccature causate dalla grandine sull'auto?

    Le ammaccature causate dalla grandine possono essere riparate attraverso tecniche PDR (Paintless Dent Removal), che consentono di ripristinare la forma originale della lamiera senza verniciatura. La scelta della tecnica dipende dalla posizione e dalla profondità del danno.

    È possibile eliminare i bolli da grandine senza riverniciare l'auto?

    Sì, nella maggior parte dei casi le tecniche levabolli permettono di eliminare i danni da grandine senza intervenire sulla vernice originale. Questa soluzione è particolarmente indicata quando il danno non ha compromesso lo strato di verniciatura.

    Cos'è il metodo PDR (Paintless Dent Removal)?

    Il Paintless Dent Removal è una tecnica professionale che consente di rimuovere ammaccature e bolli dalla carrozzeria senza carteggiare, stuccare o verniciare. È una delle soluzioni più utilizzate per i danni da grandine.

    Qual è la differenza tra la tecnica a incollaggio e quella con le leve?

    La tecnica a incollaggio viene utilizzata quando non è possibile accedere al retro della lamiera e sfrutta placchette adesive ed estrattori per riportare in forma la superficie. La tecnica con leve, invece, richiede l’accesso alla parte posteriore della lamiera e permette una raddrizzatura estremamente precisa.