La posa qualificata dei serramenti fa riferimento alla norma UNI 11673-2. Vediamo in questo contenuto tutti gli aspetti da considerare, rispondendo a quelle che sono le domande più comuni:
- In cosa consistono le qualifiche per posatori di serramenti certificati EQF 2-3-4?
- Quali sono i Livelli di Qualificazione definiti dalla UNI 11673-2?
- Quali sono le competenze e mansioni di ogni livello?
- Cosa prevede il percorso di Qualificazione?
- Quali sono i requisiti di accesso al percorso formativo formale?
- La Certificazione ottenuta va mantenuta nel tempo?
- Come cambia la posa in opera dei serramenti con la UNI 11673-2 e quali garanzie ottiene il cliente?
- Quali sono in vantaggi per l’istallatore che ottiene la certificazione?
- Qual è la proposta formativa di Würth?
In cosa consistono le qualifiche per posatori di serramenti certificati EQF 2-3-4?
La norma UNI 11673-2 che definisce i requisiti dell’installatore/posatore di serramenti, lo fa suddividendo i posatori in 3 Livelli di Qualificazione che corrispondono ad un determinato bagaglio di conoscenze e competenze, certificate attraverso un percorso di formazione e verifica.
Quali sono i Livelli di Qualificazione definiti dalla UNI 11673-2?
La qualificazione dell’Installatore/Posatore dei serramenti è declinata nelle figure presenti nel prospetto 1 della norma UNI 11673-2 ,che sono:
- EQF2 – Installatore/Posatore Junior;
- EQF3 – Installatore/Posatore Senior;
- EQF4 – Installatore/Posatore Caposquadra.
Quali sono le competenze e mansioni di ogni livello?
L’installatore/posatore di serramenti interviene in merito alle procedure e alle metodiche afferenti alla sua operatività. La qualificazione nell’applicazione e nell’utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni specifiche gli consentono di svolgere, in funzione dell’indirizzo di specializzazione, attività relative all’installazione di serramenti, arrivando a gestire in autonomia e con responsabilità l’intero processo di posa in opera.
La qualificazione ha delle proprie mansioni e campi di operatività ben distinti:
- Livello EQF2: svolge il ruolo di aiutante posatore occupandosi di scarico e carico dei materiali, pulizia e mansioni semplici. È il livello più basso conseguibile, adatto ad un apprendista. Il posatore junior non può installare i serramenti in autonomia, acquisisce però conoscenze e competenze importanti che lo avviano verso la professione.
- Livello EQF3: possiede le competenze per comprendere ed eseguire il montaggio dei serramenti secondo il progetto di posa fornito dal Progettista e coordinato dal Posatore Caposquadra livello EQF4. Conosce perfettamente i materiali di posa e il loro utilizzo. Questo livello potremmo considerarlo come il livello base che dovrebbero avere tutti i posatori di serramenti.
- Livello EQF4: possiede tutte le competenze dei livelli precedenti. Ha comprovata esperienza e conoscenza del foro finestra e delle sue dinamiche. Conosce le metodologie e i materiali che servono per eseguire un’installazione conforme alla norma UNI 11673-1. La sua conoscenza di fisica tecnica gli consente di disegnare delle tavole di posa che può fornire al Progettista per farle integrare al progetto di posa. Si occupa quindi di progettare gli aspetti più tecnici della posa in opera dei serramenti.
Cosa prevede il percorso di Qualificazione?
L’iter della certificazione prevede una serie di prove. Dopo la verifica del curriculum e il percorso formativo formale, va sostenuto e superato un esame teorico e pratico; il superamento dell’esame consentirà quindi la Certificazione di Posatore diventando così un professionista qualificato secondo UNI 11673-2. Il nominativo del posatore certificato sarà inserito nella lista Professionisti Accredia.
Quali sono i requisiti di accesso al percorso formativo formale?
L’accertamento dei requisiti di accesso può essere condotto a mezzo di analisi curriculare, dichiarazioni di datori di lavoro e/o lettere di referenza o altra documentazione attestante l’esperienza pregressa e attestati di frequenza corsi, e prevede che:
- Il Posatore senior EQF3 abbia maturato almeno 12 mesi di esperienza lavorativa pregressa come posatore/installatore di serramenti (la frequenza di un corso della durata minima di 4 h su tematiche a2erenti alle norme serie UNI 11673-1 o 11673-3 permette di ridurre il requisito di esperienza pregressa del 50%)
- Il Posatore caposquadra EQF4 deve essere in possesso di diploma di istruzione secondaria (in assenza del diploma, deve avere almeno 5 anni di esperienza pregressa come posatore/installatore di serramenti) e almeno 36 mesi di esperienza pregressa come posatore/installatore di serramenti (la frequenza di un corso della durata minima di 8 h su tematiche afferenti alle norme serie UNI 11673-1 o 11673-3 permette di ridurre il requisito di esperienza pregressa del 50%).
La Certificazione ottenuta va mantenuta nel tempo?
Come previsto dalla norma UNI 11673-2, il posatore installatore è tenuto a seguire, almeno ogni 24 mesi, percorsi di aggiornamento professionale con relativa attestazione che dovrà essere documentata all’organismo di certificazione nello svolgimento della sua attività di sorveglianza. Trascorsi 48 mesi è prevista una verifica delle competenze (esame ridotto). L’obiettivo di tali prescrizioni della norma è quello di fare in modo che i posatori restino al passo con i tempi e con le evoluzioni tecnologiche del settore.
Come cambia la posa in opera dei serramenti con la UNI 11673-2 e quali garanzie ottiene il cliente?
Con le qualifiche della UNI 11673-2 la posa in opera dei serramenti migliora fornendo maggiori garanzie sul personale che se ne occupa.
Il posatore di serramenti certificato è un professionista formato con qualifiche delle competenze ottenute da enti accreditati e trasparenti. Si tratta di una qualifica riconosciuta a livello nazionale ed europeo.
Significa avere serramenti installati da persone che sanno applicare le indicazioni del progetto, conoscono bene i materiali di posa, il loro utilizzo e quello che serve per eseguire una posa corretta.
Quali sono in vantaggi per l’istallatore che ottiene la certificazione?
La qualifica di serramentista certificato rappresenta una garanzia di qualità per i clienti e un valore aggiunto per il serramentista.
Grazie alla formazione completa, l’installatore acquisisce nozioni e informazioni su:
- sicurezza sul lavoro,
- normative nazionali ed europee di settore,
- materiali da utilizzare,
- realizzazione e sigillatura di un giunto
- interpretazione del manuale di posa.
Ciò gli permetterà di essere competitivo sul mercato, in quanto avrà una maggiore padronanza delle attività pratiche e sarà aggiornato sulle nuove normative in vigore.
Il Decreto CAM ha chiarito che la certificazione UNI 11673 permette di ottenere un punteggio premiante per l’affidamento dei lavori della Pubblica Amministrazione. Per il riconoscimento di tale punteggio, la qualifica di posatore serramenti deve essere ottenuta da tutti i posatori che lavorano in cantiere, non solo dall’Installatore Caposquadra e/o dal titolare.
Qual è la proposta formativa di Würth?
Würth promuove l’organizzazione di percorsi formativi finalizzati all’ottenimento del patentino posatore senior EQF3 e caposquadra EQF4 in accordo con le prescrizioni della norma UNI 11673-2 e UNI 11673-3.
I corsi online Würth preparano a sostenere l’esame da posatore/installatore Senior EQF3 e EQF4. I percorsi formativi sono svolti interamente a distanza e prevedono:
EQF3 – 2 sessioni di 4 ore per un totale di 8 ore di formazione informale, dopo le quali verrà organizzata una sessione di esame in presenza in collaborazione con organismo esterno accreditato Certi.s che opera in conformità alla norma UNI 11673-2;
EQF4 – 3 sessioni di 4 ore per un totale di 12 ore di formazione informale, dopo le quali verrà organizzata una sessione di esame in presenza in collaborazione con organismo esterno accreditato Certi.s che opera in conformità alla norma UNI 11673-2.
Per aderire ai corsi è sufficiente chiedere al proprio venditore di zona oppure iscriversi autonomamente nella Würth Academy.