Oggi scegliere il packaging giusto non è solo una questione logistica, ma una decisione strategica. Ogni imballaggio incide su costi, efficienza operativa e impatto ambientale.

Per questo motivo, adottare soluzioni di packaging sostenibile significa lavorare meglio: meno sprechi, più efficienza e una maggiore coerenza con le richieste del mercato e della normativa.

Il nostro obiettivo è aiutarti a orientarti tra le opzioni disponibili, con criteri chiari e concreti per scegliere l’imballaggio più adatto alla tua attività.

Cosa significa packaging sostenibile

Il packaging sostenibile è un insieme di soluzioni progettate per ridurre l’impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita dell’imballaggio: produzione, utilizzo e fine vita.

Non si tratta solo di “usare meno plastica”, ma di adottare un approccio più ampio che includa:

  • riduzione dei materiali superflui
  • utilizzo di materie riciclate o rinnovabili
  • ottimizzazione dei volumi di spedizione
  • facilità di smaltimento e riciclo

Packaging sostenibile: cosa non è

È importante chiarire un punto: non esiste un unico “packaging sostenibile” valido per ogni applicazione.

Non basta utilizzare un materiale specifico o una certificazione per garantire la sostenibilità. Il risultato dipende dall’equilibrio tra più fattori:

  • tipo di prodotto da proteggere
  • modalità di trasporto
  • esigenze logistiche
  • gestione a fine vita

La scelta deve quindi essere sempre contestualizzata.

Perché è importante scegliere il packaging giusto

Il packaging svolge una funzione essenziale: protegge il prodotto e ne garantisce l’integrità. Tuttavia, se non progettato correttamente, può generare un impatto ambientale significativo.

Scegliere il packaging più adatto permette di:

  • ridurre il consumo di materia prima
  • limitare la produzione di rifiuti
  • migliorare l’efficienza della logistica
  • ridurre i costi di trasporto
  • semplificare lo smaltimento

Anche per le imprese, questo si traduce in un vantaggio concreto: più efficienza operativa e maggiore attenzione alle richieste di sostenibilità

I criteri da considerare nella scelta

1. Riduzione del materiale

Il primo passo è eliminare ciò che non serve.

Un imballaggio più compatto:

  • richiede meno materia prima
  • riduce il peso del collo
  • migliora l’efficienza del trasporto

2. Tipologia dei materiali

La scelta dei materiali è determinante.

Le opzioni più sostenibili includono:

  • materiali riciclati
  • materiali riciclabili
  • materiali rinnovabili (es. carta e cartone)

Un esempio concreto è l’utilizzo di carta al posto della plastica per il riempimento o la chiusura.

3. Ottimizzazione dei volumi

Ridurre gli spazi vuoti significa:

  • meno materiale di riempimento
  • meno ingombro nei trasporti
  • maggiore efficienza logistica

Soluzioni come scatole adattive permettono di ottenere risultati concreti in questo ambito.

4. Riutilizzo degli imballaggi

Quando possibile, riutilizzare l’imballaggio originale è la scelta più efficace.

Permette di:

  • evitare nuova produzione di materiali
  • ridurre i tempi di imballaggio
  • migliorare l’efficienza del processo

5. Smaltimento e fine vita

Un buon packaging deve essere semplice da smaltire.

È importante:

  • scegliere materiali facilmente separabili
  • fornire indicazioni chiare per il riciclo
  • favorire l’economia circolare

Il valore delle certificazioni

Le certificazioni aiutano a valutare la sostenibilità dei materiali.

Tra queste, una delle più rilevanti è la certificazione FSC, che garantisce che carta e cartone provengano da foreste gestite in modo responsabile.

Per chi utilizza packaging certificato significa:

  • maggiore trasparenza nella filiera
  • attenzione alla provenienza delle risorse
  • coerenza con politiche di sostenibilità

Il nostro approccio al packaging sostenibile

In Würth, il miglioramento del nostro packaging passa attraverso azioni concrete e misurabili:

  • Riduzione della plastica: sostituzione con materiali a base carta dove possibile
  • Ottimizzazione degli imballaggi: riduzione dei volumi e degli sprechi
  • Riutilizzo: impiego di packaging già disponibile quando idoneo
  • Materiali certificati: utilizzo di carta e cartone FSC
  • Focus sulla circolarità: incremento dell’utilizzo di materiali riciclati

Questo approccio è parte di un obiettivo più ampio: aumentare progressivamente la quota di packaging rinnovabile o riciclato.

La sostenibilità del packaging non si esaurisce nella fase di acquisto.

È importante anche ciò che succede dopo:

  • corretto smaltimento
  • separazione dei materiali
  • comportamenti responsabili

Per questo motivo, accompagniamo i clienti con informazioni e strumenti utili per gestire il fine vita degli imballaggi.

Scegliere il packaging giusto significa fare una scelta consapevole che unisce efficienza e responsabilità. Ridurre dove possibile, ottimizzare dove serve e selezionare materiali migliori: è questo l’approccio che permette di trasformare un elemento operativo quotidiano in una leva concreta di sostenibilità.

Domande & Risposte

Il packaging sostenibile è un sistema di imballaggio progettato per ridurre l’impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita del prodotto (produzione, utilizzo e smaltimento). Include l’impiego di materiali riciclati, riciclabili o rinnovabili, la riduzione delle quantità di materiale utilizzato e l’ottimizzazione dei processi logistici. In ambito professionale, rappresenta una leva strategica per migliorare efficienza operativa, ridurre gli sprechi e rispondere ai criteri di sostenibilità sempre più richiesti dal mercato

No, l’utilizzo della carta non garantisce automaticamente la sostenibilità del packaging. La valutazione dipende da diversi fattori: origine della materia prima (es. certificazioni FSC), quantità di materiale utilizzato, efficienza dell’imballaggio e gestione del fine vita. Un imballaggio in carta può risultare non sostenibile se sovradimensionato o utilizzato in eccesso. La sostenibilità deriva quindi da un approccio complessivo che combina scelta del materiale e ottimizzazione dell’uso.

La scelta più sostenibile è quella che ottimizza contemporaneamente tre elementi: protezione del prodotto, riduzione dei materiali e efficienza logistica. Non esiste una soluzione universale: in alcuni casi è preferibile ridurre il volume dell’imballo, in altri utilizzare materiali riciclati o riutilizzare packaging esistenti. La valutazione deve essere basata sull’applicazione specifica e sull’intero ciclo di vita dell’imballaggio.

Ridurre il volume degli imballaggi consente di migliorare l’efficienza del trasporto e diminuire l’impatto ambientale complessivo. Un imballaggio più compatto richiede meno materiale di riempimento, riduce il peso e permette di ottimizzare lo spazio durante la spedizione. Questo si traduce in minori costi logistici e in una riduzione delle emissioni legate al trasporto, contribuendo a una gestione più sostenibile della supply chain.

La certificazione FSC (Forest Stewardship Council) garantisce che carta e cartone utilizzati nel packaging provengono da foreste gestite in modo responsabile secondo standard ambientali, sociali ed economici. Indica una filiera tracciata e controllata, con attenzione alla tutela delle risorse naturali e delle comunità coinvolte. Per aziende e professionisti, rappresenta un elemento di credibilità e trasparenza nella scelta dei materiali.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.