Skip to main content

Prima di dedicarci allo sviluppo della nuova ASSY® abbiamo domandato ai nostri clienti: come possiamo perfezionare ulteriormente questa vite ad alte prestazioni?
Abbiamo ricevuto diverse risposte, in quale ti riconosci?

La vite deve rimanere fissata all’inserto.

Voglio facilità di avvitamento delle viti lunghe!

Nelle giunzioni angolari la vite non deve spanarsi prima che la testa sia penetrata completamente nel legno!

La presa iniziale deve essere sempre facile e veloce.

La vite dovrebbe poter penetrare ancora più dolcemente nei pannelli in truciolato rivestiti!

Innovazione e desideri prendono forma nella nuova vite ASSY® 4

Una volta stabiliti i requisiti della nuova generazione di viti ASSY®, i nostri ingegneri, sviluppatori ed esperti di produzione hanno lavorato proattivamente all’ulteriore perfezionamento di questa vite ad altissime prestazioni.

Il risultato? Potete già toccarlo con mano nel vostro lavoro quotidiano.

L’alloggiamento delle viti più piccole nell’inserto è molto più sicuro e nel complesso si possono inserire più facilmente, consentendo di avvitarle tranquillamente con una sola mano. Un grande passo avanti rispetto all’inserto tradizionale!

Fabian Tuscher
Mastro artigiano

Quando si monta una cucina, la testa della vite deve affondare in modo preciso nel legno. Ho provato la nuova ASSY® 4 e sono rimasto piacevolmente colpito: la vite è penetrata nel pannello rivestito senza rovinarlo. E dovrebbe essere sempre così!

Michael Kreutzer
Carpentiere

Le calotte alesatrici del filetto rendono l’avvitamento nettamente più semplice. Si riduce il rischio di scissione del legno nella zona del nucleo della vite, in quanto le fibre del legno vengono spostate, con un minore sforzo per gli utensili e un minore rischio di rottura della vite. Inoltre, le nervature incorporate riducono al minimo anche il rischio di lesioni provocate dalle sporgenze dei trucioli del metallo.

Tobias Süpple
Perito meccanico

Si nota subito la facilità di affondamento che caratterizza la nuova ASSY®: penetra senza difficoltà nei legni duri come il legno di faggio lamellare. Decisamente imbattibile!

Norbert Urner
Elettricista

Conosciamo da tempo le viti ASSY®! La possibilità di avvitare la nuova ASSY® 4 ancora più facilmente e velocemente nel legno, senza dover perdere tempo a cambiare inserto, ci facilita enormemente il lavoro.

Günter Hobelsberger
Esperto in lavori di copertura

Nell’artigianato, il tempo è denaro. Già dal primo utilizzo ci siamo subito accorti di quanto fosse facile avvitare la nuova ASSY®4. Per non parlare del risparmio di tempo, grazie agli inserti che si adattano perfettamente alle diverse dimensioni della testa. I miglioramenti sono evidenti: la nuova ASSY®4 ha fatto un salto di qualità. Il mio team di lavoro ed io siamo davvero soddisfatti!

Marco Weckbart
Perito edile

La novità è BLACK e si adatta al design più moderno!

NUOVA ASSY®4 ZINCO-NICHEL NERO

Ancora più resistente, sempre più adattabile a ogni progetto di arredo!

Acciaio temprato e finitura Zinco-Nichel NERA per fissaggi rapidi e duraturi su tutti i tipi di mobili e serramenti

Da sempre creiamo prodotti ideali per te: vieni a scoprire le nuove ASSY®4.

Realizzate con i nostri clienti.

Scopri tutte le innovazioni delle nuove ASSY®4: l’innovazione parte dalla testa.

L’alloggiamento delle viti più piccole nell’inserto è molto più sicuro e nel complesso si possono inserire più facilmente, consentendo di avvitarle tranquillamente con una sola mano. Un grande passo avanti rispetto all’inserto tradizionale!

Fabian Tuscher
Mastro artigiano

Quando si monta una cucina, la testa della vite deve affondare in modo preciso nel legno. Ho provato la nuova ASSY® 4 e sono rimasto piacevolmente colpito: la vite è penetrata nel pannello rivestito senza rovinarlo. E dovrebbe essere sempre così!

Michael Kreutzer
Carpentiere

Le calotte alesatrici del filetto rendono l’avvitamento nettamente più semplice. Si riduce il rischio di scissione del legno nella zona del nucleo della vite, in quanto le fibre del legno vengono spostate, con un minore sforzo per gli utensili e un minore rischio di rottura della vite. Inoltre, le nervature incorporate riducono al minimo anche il rischio di lesioni provocate dalle sporgenze dei trucioli del metallo.

Tobias Süpple
Perito meccanico

Si nota subito la facilità di affondamento che caratterizza la nuova ASSY®: penetra senza difficoltà nei legni duri come il legno di faggio lamellare. Decisamente imbattibile!

Norbert Urner
Elettricista

Conosciamo da tempo le viti ASSY®! La possibilità di avvitare la nuova ASSY® 4 ancora più facilmente e velocemente nel legno, senza dover perdere tempo a cambiare inserto, ci facilita enormemente il lavoro.

Günter Hobelsberger
Esperto in lavori di copertura

Nell’artigianato, il tempo è denaro. Già dal pr imo utilizzo ci siamo subito accorti di quanto fosse facile avvitare la nuova ASSY® 4. Per non parlare del risparmio di tempo, grazie agli inserti che si adattano perfettamente alle diverse dimensioni della testa. I miglioramenti sono evidenti: la nuova ASSY® 4 ha fatto un salto di qualità. Il mio t eam di lavoro ed io siamo davvero soddisfatti!”

Marco Weckbart
Perito edile

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento