Il Minisetro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha definito i cosiddetti CAM (Criteri Ambientali Minimi), ovvero i criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Per rientrare nei canoni CAM gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:
- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29)
- se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito.
Cos’è la Certificazione CAM (Criteri Ambientali Minimi)
La Certificazione CAM (Criteri Ambientali Minimi) è un certificato conferito ai prodotti che hanno:
- basso impatto ambientale
- una parte di materia prima riciclata
I prodotti con Certificazione CAM sono ideali per edifici pubblici e privati, con:
- Nuove costruzioni
- Ristrutturazioni
- Manutenzione
Componenti del materiale isolante: ecco la percentuale minima di materiale riciclato per ricevere la certificazione CAM
Ecco la tabella per conoscere meglio come funziona la certificazione. Un’isolante può contenere i diversi prodotti isolanti in diverse percentuali, per rientrare nella certificazione, ade esempio la lana di vetro, deve essere costituita per almeno il 60% da materiale riciclato.
| Isolante in forma di pannello | Isolante stipato, a spuzzo/insufflato | Isolante in materassini | |
| Cellulosa | 80% | ||
| Lana di vetro | 60% | 60% | 60% |
| Lana di roccia | 15% | 15% | 15% |
| Perlite espansa | 30% | 40% | 8-10% |
| Fibre di poliestere | 60-80% | 60-80% | |
| Polistirene espanso | Dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione | Dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione | |
| Polistirene estruso | Dal 5% al 45% in funzione della tipologia di prodotto e della tecnologia adottata per la produzione | ||
| Poliuretano espanso | 1-10% in funzione della tecnologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione | 1-10% in funzione della tecnologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione | |
| Agglomerato di poliuretano | 70% | 70% | 70% |
| Agglomerati di gomma | 60% | 60% | 60% |
| Isolante riflettente in alluminio | 15% |
Certificazione CAM in edilizia: tetti, solai e pareti al sicuro con il multitermico Würth
Il multitermico 15 è un isolante sottile termoriflettente multistrato, perfetto per l’isolamento termico di tetti in legno o laterizio, pareti e muri perimetrali, solai.
Grazie alla sua particolare composizione, caratterizzata da diversi materiali accoppiati tra loro (vedi dettaglio a fanco), questo isolante agisce su tutte le modalità di trasferimento del calore (irraggiamento, conduzione, convezione, cambiamento di stato) ed è particolarmente efficace nella riflessione del calore irradiato.
Perché scegliere il multitermico 15 per tutte le stagioni?
Il multi termico Würth è la soluzione ideale 365 giorni l’anno:
- In inverno -> crea una barriera contro il freddo esterno e restituisce il calore emesso all’interno ell’abitazione
- In estate -> respinge verso l’esterno il calore irradiato dalla copertura del tetto e mantiene fresco l’ambiente interno
Vantaggi:
- permette di realizzare dispositivi isolanti molto più sottili rispetto agli isolanti tradizionali
- soluzione ottimale nelle ristrutturazioni: notevole risparmio di superfcie calpestabile in caso di isolamento interno
- si adatta ad ogni supporto e prende qualsiasi forma
- facile e veloce da posare
- confezionato in rotoli leggeri e maneggevoli
- non contiene fibre irritanti o componenti tossici, pertanto non è richiesta alcuna precauzione per la posa
- isolamento durevole nel tempo, il materiale non si altera e non attira i roditori




| E-Business