Il grafene è un materiale composto da un singolo strato di atomi di carbonio disposti in una struttura esagonale. Il suo spessore estremamente ridotto, unito a proprietà meccaniche, termiche ed elettriche particolari, lo ha reso uno dei materiali più studiati negli ultimi decenni.
Dall’elettronica ai sistemi di accumulo, dai materiali compositi ai rivestimenti protettivi, il grafene viene analizzato per la capacità di modificare e migliorare le prestazioni di diverse formulazioni e componenti. Il suo impiego concreto dipende però dal modo in cui viene prodotto, dalla quantità utilizzata e dal materiale con cui viene combinato.
Che cos’è il grafene?
Il grafene è una forma di carbonio costituita da uno strato di atomi disposti secondo una struttura esagonale. Lo spessore estremamente ridotto e la particolare organizzazione degli atomi gli conferiscono proprietà interessanti, tra cui elevata resistenza meccanica, flessibilità e buona conducibilità termica ed elettrica.
Queste caratteristiche non significano che ogni prodotto che contiene grafene abbia automaticamente le stesse prestazioni del grafene puro. Il comportamento finale dipende dalla formulazione completa, dalla quantità utilizzata, dalla forma del materiale e dal modo in cui viene integrato nel prodotto.
Nel caso dei rivestimenti protettivi, il grafene può essere impiegato come componente di una formulazione progettata per creare uno strato sottile e resistente sulla superficie trattata. In questo tipo di applicazione, il materiale non viene utilizzato da solo, ma integrato insieme agli altri componenti del prodotto.
Proprietà del grafene
Il grafene presenta caratteristiche che ne hanno favorito lo studio in ambiti diversi:
- struttura estremamente sottile, perché costituito da un singolo strato atomico;
- resistenza meccanica elevata, se valutata in relazione alla sua struttura;
- flessibilità, utile nello studio di materiali e dispositivi deformabili;
- conducibilità elettrica e termica, interessante per componenti, sensori e sistemi di gestione del calore;
- ampia superficie specifica, rilevante in alcune applicazioni tecnologiche.
Queste proprietà descrivono il materiale, non garantiscono automaticamente le prestazioni di ogni prodotto che lo contiene. Il comportamento finale dipende dalla formulazione completa, dalla quantità utilizzata, dalla forma del grafene e dal modo in cui viene integrato nel prodotto.
È utile distinguere anche il grafene dall’ossido di grafene: sono materiali correlati ma non identici e non possono essere considerati intercambiabili senza verificare la composizione del prodotto.
Applicazioni professionali del grafene
Le applicazioni del grafene non hanno tutte lo stesso livello di maturità. Alcune sono già presenti in prodotti commerciali, altre sono in fase di sviluppo industriale o vengono studiate soprattutto in laboratorio. Per il mondo professionale è quindi importante valutare sempre il prodotto specifico, la sua formulazione e i dati tecnici disponibili.
Edilizia, infrastrutture e materiali compositi
Il grafene può essere studiato come additivo per cementi, asfalti, resine e materiali compositi. L’obiettivo può essere modificare caratteristiche come resistenza, durata, peso o comportamento del materiale. Il risultato dipende però dalla formulazione e dal contesto applicativo: un prodotto o un’infrastruttura “al grafene” non è automaticamente costituito da grafene puro.
Industria, manutenzione e gestione del calore
La conducibilità termica ed elettrica rende il grafene interessante per componenti, sensori, materiali conduttivi e sistemi destinati a gestire il calore. Queste possibili applicazioni riguardano processi industriali, dispositivi tecnici ed elettronica, ma devono essere valutate sulla base delle prestazioni effettivamente dichiarate.
Auto, cargo e protezione delle superfici
Il grafene può essere integrato in rivestimenti protettivi destinati a superfici verniciate, plastiche e altri componenti esposti a raggi UV, umidità, contaminanti, abrasioni e variazioni di temperatura. In questo caso non viene utilizzato come elemento strutturale della superficie, ma come componente di una formulazione progettata per creare uno strato protettivo.
Batterie, sistemi di accumulo ed elettronica
Il grafene viene studiato come componente di elettrodi, batterie, supercondensatori e sistemi elettronici. L’obiettivo può essere migliorare la gestione del calore, la velocità di carica o altre prestazioni. L’espressione “batteria al grafene” non identifica però una tecnologia unica: occorre verificare quale ruolo svolge il grafene nella specifica soluzione.
Sicurezza, tessili tecnici e dispositivi indossabili
Alcuni progetti di ricerca analizzano l’impiego del grafene in tessuti tecnici, sensori flessibili e dispositivi indossabili. L’argomento è vicino ai settori della sicurezza e dell’abbigliamento professionale, ma disponibilità commerciale, compatibilità e prestazioni devono essere verificate caso per caso.
Un'applicazione pratica: Würth Evershine Graphene
I rivestimenti protettivi mostrano come il grafene possa essere integrato in un prodotto destinato a un impiego professionale. Il valore della soluzione non dipende soltanto dalla presenza del materiale, ma dalla combinazione tra formulazione, superficie compatibile, preparazione corretta e modalità di utilizzo. Per noi, l’innovazione ha valore quando diventa una soluzione concreta per chi lavora. Per questo seguiamo l’evoluzione dei materiali e delle tecnologie e la traduciamo in prodotti pensati per rispondere alle esigenze dei professionisti. È il nostro modo di essere un partner completo: competenza, soluzioni e supporto per affrontare ogni lavoro con maggiore efficienza e qualità.
Un esempio è Evershine Graphene, il rivestimento ceramico a base di grafene, pensato per proteggere e valorizzare parti verniciate, cerchioni, luci esterne e componenti in plastica dei veicoli. La sua formulazione altamente idrofobica aiuta a contrastare acqua, raggi UV, agenti atmosferici, contaminanti e usura. L’elevata brillantezza rende la finitura ancora più curata e facilita il lavaggio delle superfici.
Una soluzione che porta nel tuo lavoro quotidiano una tecnologia innovativa, con un risultato concreto: più protezione, più brillantezza e una manutenzione più semplice.
Domande & Risposte
Che cos’è il grafene?
Il grafene è una forma di carbonio costituita da un singolo strato di atomi disposti secondo una struttura esagonale. Le sue dimensioni e la sua struttura gli conferiscono proprietà meccaniche, termiche ed elettriche interessanti.
Quali sono le principali proprietà del grafene?
Tra le proprietà più studiate ci sono l’elevata resistenza meccanica, la flessibilità e la capacità di condurre calore ed elettricità. Le prestazioni di un prodotto che contiene grafene dipendono comunque dalla formulazione completa e dal modo in cui il materiale viene utilizzato.
Quali sono le applicazioni del grafene?
Il grafene viene studiato o utilizzato in rivestimenti protettivi, materiali compositi, elettronica, sistemi di accumulo, supercondensatori, tessili tecnici e dispositivi indossabili. Il livello di maturità e disponibilità varia molto da un’applicazione all’altra.
Grafene e grafite sono la stessa cosa?
No. Sono materiali diversi. La grafite è costituita da molti strati sovrapposti di grafene; per questo un prodotto alla grafite non può essere considerato automaticamente un prodotto al grafene.
Evershine Graphene contiene grafene?
Il grafene è un componente della sua miscela, in forma nanometrica, con una concentrazione compresa tra il 2,5% e meno del 10% in peso.
Il trattamento con Evershine Graphene protegge da ogni graffio?
Il rivestimento con Evershine Graphene rafforza la protezione della superficie, ma tuttavia non rende la vernice immune da graffi, abrasioni o danneggiamenti. Le prestazioni dipendono anche dalla preparazione, dall’applicazione e dalla manutenzione.




| E-Business