La progettazione di strutture in legno in zona sismica richiede di considerare pareti, solai, travi e collegamenti come un sistema integrato, capace di rispondere alle sollecitazioni in modo efficace e controllato.
Per questo motivo, la progettazione richiede una valutazione attenta del comportamento strutturale complessivo, della scelta dei fissaggi e dei dettagli costruttivi che consentono ai diversi elementi di collaborare tra loro.
In questo articolo vediamo insieme il progetto di social housing di Fondo Saccà a Messina, con uno sguardo alla progettazione sismica e alle tecnologie costruttive.
Connessioni per strutture in legno in zona sismica: materiali, norme e software
Nelle strutture in legno, le connessioni svolgono un ruolo fondamentale perché trasferiscono le sollecitazioni tra i diversi elementi costruttivi, ad esempio tra pareti e solai o tra pareti e fondazioni.
Per realizzare questi collegamenti si utilizzano componenti come viti, chiodi, piastre e angolari, scelti in funzione delle caratteristiche del nodo strutturale e delle forze che devono essere trasmesse.
Per questo motivo il sistema di fissaggio non può essere considerato un semplice dettaglio esecutivo. La sua progettazione contribuisce direttamente alle prestazioni della connessione e, di conseguenza, al comportamento dell’intera struttura.
I riferimenti normativi per le strutture in legno
La progettazione delle strutture in legno deve svilupparsi all’interno del quadro normativo vigente. Tra i principali riferimenti richiamati nella presentazione tecnica Würth troviamo le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), con particolare attenzione alle sezioni dedicate alle costruzioni in legno e alle azioni sismiche. A livello europeo, il riferimento è rappresentato dall’Eurocodice 5 per le strutture in legno e dall’Eurocodice 8 per la progettazione antisismica.
In ogni caso, spetta al progettista verificare quali disposizioni siano applicabili al singolo intervento e controllarne eventuali aggiornamenti o revisioni.
Il riferimento alle norme non sostituisce l’analisi del caso specifico.
Viti per legno: come cambia il comportamento del collegamento
La scelta della vite incide direttamente sul modo in cui le sollecitazioni vengono trasferite tra gli elementi collegati.
Una vite può essere sollecitata lateralmente oppure lungo il proprio asse. Nel primo caso entrano in gioco fenomeni come la deformazione del legno attorno al connettore e il piegamento della vite; nel secondo assumono particolare importanza aspetti come la resistenza all’estrazione.
Le prestazioni finali del collegamento dipendono però da diversi fattori: non solo dal tipo di vite utilizzata, ma anche dalla disposizione dei fissaggi e dalle caratteristiche dei materiali collegati.
Software di progettazione viti strutturali ASSY®
Il modulo di calcolo permette di progettare innumerevoli tipologie di collegamenti: dalle unioni legno – legno e legno – acciaio a quelle più innovative con viti a filetto intero ASSY PLUS VG con installazione incrociata o inclinata. Inoltre è possibile dimensionare varie tipologie di rinforzi strutturali oltre che solai a struttura mista legno-calcestruzzo.
Azioni sismiche: cosa valutare nel collegamento parete-fondazione
Durante un evento sismico, le azioni orizzontali generano sollecitazioni che devono essere correttamente trasferite fino alle fondazioni.
Per questo la verifica del collegamento tra parete e fondazione rappresenta un passaggio essenziale del progetto. In particolare, occorre valutare due possibili fenomeni: il ribaltamento e lo scorrimento della parete rispetto alla base. Per contrastare questi effetti possono essere adottate soluzioni come hold-down e angolari, la cui efficacia dipende non solo dal componente metallico ma anche dal collegamento al legno e dall’ancoraggio al calcestruzzo.
La scelta della soluzione più adeguata deve quindi essere effettuata considerando il nodo nel suo insieme e le specifiche azioni previste dal progetto.
Software per la progettazione di piastre su misura per le strutture in legno
Timbering Connections è il nostro software di calcolo per la verifica di piastre su misura, pensato per la progettazione degli edifici in legno. Composto da 5 moduli versatili, offre soluzioni personalizzate per ogni esigenza progettuale.
Resistenza, rigidezza e duttilità: dal nodo alla struttura
La prestazione di un collegamento si legge attraverso caratteristiche diverse:
- Resistenza: la capacità di sostenere una sollecitazione.
- Rigidezza: la risposta in termini di deformazione a una forza applicata.
- Duttilità: la capacità di deformarsi oltre il campo elastico, senza arrivare subito a rottura.
Queste proprietà devono essere valutate insieme. Una connessione molto resistente, ad esempio, non è necessariamente anche duttile.
Nella progettazione sismica il comportamento della struttura viene infatti analizzato a più livelli: dal singolo fissaggio alla connessione, fino all’intero edificio. È proprio questa visione d’insieme che consente di comprendere come una struttura reagisca alle sollecitazioni e di evitare semplificazioni, come definire il legno “antisismico” in senso assoluto.
A fare la differenza sono infatti il progetto strutturale, i dettagli costruttivi, la qualità delle connessioni e la corretta esecuzione in cantiere.
Fondo Saccà: il progetto
Il progetto di Fondo Saccà, a Messina, rappresenta un intervento significativo nel panorama dell’edilizia in legno applicata al social housing e alla rigenerazione urbana. L’edificio multipiano in legno dimostra come le scelte progettuali, dalle soluzioni strutturali ai dettagli costruttivi, contribuiscano al comportamento complessivo dell’opera.
Il 29 ottobre 2026, a Messina, l’Open Day dedicato a Fondo Saccà ha riunito professionisti, tecnici e istituzioni per approfondire il progetto e le potenzialità delle costruzioni in legno. Durante l’evento, l’Ing. Marco Costanzo, Field Engineer Würth, ha illustrato i principi di progettazione dei sistemi di connessione, soffermandosi in particolare sulle prestazioni meccaniche e sulla duttilità dei collegamenti. Il programma ha incluso anche una visita tecnica al cantiere, offrendo ai partecipanti l’opportunità di osservare da vicino le soluzioni progettuali adottate.
Strumenti Würth a supporto della progettazione
La progettazione delle connessioni richiede strumenti in grado di supportare verifiche, configurazioni e valutazioni tecniche. Per questo Würth mette a disposizione dei professionisti un ecosistema di risorse dedicato, che comprende documentazione tecnica, certificazioni, modelli CAD/BIM e software di progettazione disponibili attraverso Würth Engineering.
Tra questi, Timbering Connections è il software sviluppato per la progettazione e la verifica di piastre su misura per strutture in legno. Lo strumento consente di definire la geometria dei componenti metallici e la disposizione dei fissaggi, con moduli dedicati a diverse tipologie di collegamento, tra cui hold-down e connessioni legno-legno e legno-calcestruzzo.
Il software supporta il progettista nell’analisi della singola connessione, mentre la verifica del comportamento dell’intera struttura e delle condizioni specifiche del progetto resta parte integrante dell’attività progettuale.




| E-Business