Skip to main content

Oggi scegliere il packaging giusto non è solo una questione logistica, ma una decisione strategica. Ogni imballaggio incide su costi, efficienza operativa e impatto ambientale.

Per questo motivo, adottare soluzioni di packaging sostenibile significa lavorare meglio: meno sprechi, più efficienza e una maggiore coerenza con le richieste del mercato e della normativa.

Il nostro obiettivo è aiutarti a orientarti tra le opzioni disponibili, con criteri chiari e concreti per scegliere l’imballaggio più adatto alla tua attività.

Cosa significa packaging sostenibile

Il packaging sostenibile è un insieme di soluzioni progettate per ridurre l’impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita dell’imballaggio: produzione, utilizzo e fine vita.

Non si tratta solo di “usare meno plastica”, ma di adottare un approccio più ampio che includa:

  • riduzione dei materiali superflui
  • utilizzo di materie riciclate o rinnovabili
  • ottimizzazione dei volumi di spedizione
  • facilità di smaltimento e riciclo

Packaging sostenibile: cosa non è

È importante chiarire un punto: non esiste un unico “packaging sostenibile” valido per ogni applicazione.

Non basta utilizzare un materiale specifico o una certificazione per garantire la sostenibilità. Il risultato dipende dall’equilibrio tra più fattori:

  • tipo di prodotto da proteggere
  • modalità di trasporto
  • esigenze logistiche
  • gestione a fine vita

La scelta deve quindi essere sempre contestualizzata.

Perché è importante scegliere il packaging giusto

Il packaging svolge una funzione essenziale: protegge il prodotto e ne garantisce l’integrità. Tuttavia, se non progettato correttamente, può generare un impatto ambientale significativo.

Scegliere il packaging più adatto permette di:

  • ridurre il consumo di materia prima
  • limitare la produzione di rifiuti
  • migliorare l’efficienza della logistica
  • ridurre i costi di trasporto
  • semplificare lo smaltimento

Anche per le imprese, questo si traduce in un vantaggio concreto: più efficienza operativa e maggiore attenzione alle richieste di sostenibilità

I criteri da considerare nella scelta

1. Riduzione del materiale

Il primo passo è eliminare ciò che non serve.

Un imballaggio più compatto:

  • richiede meno materia prima
  • riduce il peso del collo
  • migliora l’efficienza del trasporto

2. Tipologia dei materiali

La scelta dei materiali è determinante.

Le opzioni più sostenibili includono:

  • materiali riciclati
  • materiali riciclabili
  • materiali rinnovabili (es. carta e cartone)

Un esempio concreto è l’utilizzo di carta al posto della plastica per il riempimento o la chiusura.

3. Ottimizzazione dei volumi

Ridurre gli spazi vuoti significa:

  • meno materiale di riempimento
  • meno ingombro nei trasporti
  • maggiore efficienza logistica

Soluzioni come scatole adattive permettono di ottenere risultati concreti in questo ambito.

4. Riutilizzo degli imballaggi

Quando possibile, riutilizzare l’imballaggio originale è la scelta più efficace.

Permette di:

  • evitare nuova produzione di materiali
  • ridurre i tempi di imballaggio
  • migliorare l’efficienza del processo

5. Smaltimento e fine vita

Un buon packaging deve essere semplice da smaltire.

È importante:

  • scegliere materiali facilmente separabili
  • fornire indicazioni chiare per il riciclo
  • favorire l’economia circolare

Il valore delle certificazioni

Le certificazioni aiutano a valutare la sostenibilità dei materiali.

Tra queste, una delle più rilevanti è la certificazione FSC, che garantisce che carta e cartone provengano da foreste gestite in modo responsabile.

Per chi utilizza packaging certificato significa:

  • maggiore trasparenza nella filiera
  • attenzione alla provenienza delle risorse
  • coerenza con politiche di sostenibilità

Il nostro approccio al packaging sostenibile

In Würth, il miglioramento del nostro packaging passa attraverso azioni concrete e misurabili:

  • Riduzione della plastica: sostituzione con materiali a base carta dove possibile
  • Ottimizzazione degli imballaggi: riduzione dei volumi e degli sprechi
  • Riutilizzo: impiego di packaging già disponibile quando idoneo
  • Materiali certificati: utilizzo di carta e cartone FSC
  • Focus sulla circolarità: incremento dell’utilizzo di materiali riciclati

Questo approccio è parte di un obiettivo più ampio: aumentare progressivamente la quota di packaging rinnovabile o riciclato.

La sostenibilità del packaging non si esaurisce nella fase di acquisto.

È importante anche ciò che succede dopo:

  • corretto smaltimento
  • separazione dei materiali
  • comportamenti responsabili

Per questo motivo, accompagniamo i clienti con informazioni e strumenti utili per gestire il fine vita degli imballaggi.

Scegliere il packaging giusto significa fare una scelta consapevole che unisce efficienza e responsabilità. Ridurre dove possibile, ottimizzare dove serve e selezionare materiali migliori: è questo l’approccio che permette di trasformare un elemento operativo quotidiano in una leva concreta di sostenibilità.

Domande & Risposte

Cos’è il packaging sostenibile?

Il packaging sostenibile è un sistema di imballaggio progettato per ridurre l’impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita del prodotto (produzione, utilizzo e smaltimento). Include l’impiego di materiali riciclati, riciclabili o rinnovabili, la riduzione delle quantità di materiale utilizzato e l’ottimizzazione dei processi logistici. In ambito professionale, rappresenta una leva strategica per migliorare efficienza operativa, ridurre gli sprechi e rispondere ai criteri di sostenibilità sempre più richiesti dal mercato

Usare carta significa sempre essere sostenibili?

No, l’utilizzo della carta non garantisce automaticamente la sostenibilità del packaging. La valutazione dipende da diversi fattori: origine della materia prima (es. certificazioni FSC), quantità di materiale utilizzato, efficienza dell’imballaggio e gestione del fine vita. Un imballaggio in carta può risultare non sostenibile se sovradimensionato o utilizzato in eccesso. La sostenibilità deriva quindi da un approccio complessivo che combina scelta del materiale e ottimizzazione dell’uso.

Qual è la scelta più sostenibile?

La scelta più sostenibile è quella che ottimizza contemporaneamente tre elementi: protezione del prodotto, riduzione dei materiali e efficienza logistica. Non esiste una soluzione universale: in alcuni casi è preferibile ridurre il volume dell’imballo, in altri utilizzare materiali riciclati o riutilizzare packaging esistenti. La valutazione deve essere basata sull’applicazione specifica e sull’intero ciclo di vita dell’imballaggio.

Perché è importante ridurre il volume degli imballaggi?

Ridurre il volume degli imballaggi consente di migliorare l’efficienza del trasporto e diminuire l’impatto ambientale complessivo. Un imballaggio più compatto richiede meno materiale di riempimento, riduce il peso e permette di ottimizzare lo spazio durante la spedizione. Questo si traduce in minori costi logistici e in una riduzione delle emissioni legate al trasporto, contribuendo a una gestione più sostenibile della supply chain.

Cosa garantisce la certificazione FSC?

La certificazione FSC (Forest Stewardship Council) garantisce che carta e cartone utilizzati nel packaging provengono da foreste gestite in modo responsabile secondo standard ambientali, sociali ed economici. Indica una filiera tracciata e controllata, con attenzione alla tutela delle risorse naturali e delle comunità coinvolte. Per aziende e professionisti, rappresenta un elemento di credibilità e trasparenza nella scelta dei materiali.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento