Skip to main content

Il Conto Termico 3.0 rappresenta uno degli strumenti più rilevanti per favorire l’efficienza energetica di edifici pubblici, privati e imprese. Dopo lo stop improvviso del 3 marzo 2026, dovuto all’elevato numero di richieste pervenute nelle prime settimane di apertura, il portale ha riaperto il 13 aprile, come annunciato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

La sospensione era nata dalla necessità di verificare l’impatto economico delle domande ricevute e di valutarne l’impatto in un quadro che prevede 900 milioni di euro annui di plafond complessivo suddivisi in: 

  • 500 milioni riservati a privati, imprese e terzo settore, un canale ancora oggi di grande interesse per chi sta pianificando interventi di efficientamento energetico;
  • 400 milioni destinati alla Pubblica Amministrazione, settore da cui sembra essere arrivato il maggior numero di richieste nella fase iniziale.

È proprio quest’ultimo canale — quello dedicato agli enti pubblici — ad aver generato il picco di domande che ha saturato rapidamente la quota disponibile e portato al blocco delle nuove richieste. Al contrario, la parte del plafond riservata a privati, imprese e terzo settore rimane un’opportunità ampia e ancora largamente non sfruttata.

In questo scenario in evoluzione, i professionisti si trovano davanti a una domanda cruciale: “Come pianificare i prossimi interventi per i miei clienti?”
In questo articolo proponiamo un quadro chiaro della situazione attuale, insieme a linee guida pratiche per affrontare lo stop e prepararsi con gli strumenti giusti.  

Conto Termico 3.0: cosa sappiamo davvero 

Il portale dedicato all’invio delle richieste è stato sospeso a marzo dal GSE per “un eccesso di domande” e per la necessità di verificare la sostenibilità economica rispetto ai fondi disponibili soprattutto nell’ambito della Pubblica Amministrazione.
Vista la riapertura del 13 aprile, è importante fare un’analisi tecnica e finanziaria per ridefinire i margini dell’incentivo.  

Cosa significa per il professionista? 

  • Le domande già presentate restano in fase di verifica. 
  • L’interesse per gli interventi destinati a privati, imprese e terzo settore con un plafond di 500 milioni annui rimane altissimo, come confermato dal successo immediato del Conto Termico 3.0 e dal suo ruolo chiave nell’efficientamento energetico nazionale.  

Cosa fare dopo la riapertura: continuità operativa e pianificazione 

1. Analizza i fabbisogni potenziali  

Il Conto Termico 3.0 incentiva interventi ad alto impatto: pompe di calore, fotovoltaico con accumulo, climatizzazione ad alta efficienza, sistemi di building automation, wallbox.
Tutte tecnologie ancora pienamente richieste, indipendentemente dall’incentivo. 

Cosa puoi proporre ai tuoi clienti: 

  • sopralluoghi e diagnosi preliminari 
  • scenari impiantistici alternativi 
  • valutare la sostituzione di vecchi impianti (per urgenza, inefficienza, obsolescenza) 

2.Tieni sotto controllo il quadro normativo 

Il 2026 è un anno di transizione: nuove politiche energetiche, revisione delle agevolazioni, possibili rimodulazioni dei meccanismi incentivanti.
Restare aggiornati consente di muoversi con coerenza e anticipo.

3.Scegli soluzioni valide da proporre ai tuoi clienti 

Il mercato degli interventi energetici è molto attivo.  

Würth propone soluzioni che continuano a rappresentare un investimento valido per efficienza, riduzione dei costi energetici e integrazione con gli impianti esistenti. 

Pompe di calore  

Le pompe di calore restano tra le tecnologie più installate grazie a: 

  • elevate classi di efficienza 
  • gestione smart tramite Wi-Fi 
  • compatibilità con fotovoltaico, accumuli e domotica 
  • sistemi monoblocco o ACS integrati  

Sono soluzioni utilizzabili sia in ambito residenziale sia terziario, e rappresentano la base di molti progetti di riqualificazione dell’impianto termico.
 

Kit per Fotovoltaico e sistemi di accumulo 

L’offerta Würth propone kit già configurati per impianti monofase e trifase, con vantaggi logistici ed economici come: 

  • unico codice per l’intero sistema 
  • consegna sincronizzata dei componenti 
  • opzioni all-in-one con inverter + batteria in torre unica 

Queste soluzioni consentono al professionista di gestire installazioni rapide e strutturate, indipendentemente dalla disponibilità degli incentivi. 

 

Climatizzatori ad alta efficienza 

Soluzioni dual split e mono split per applicazioni residenziali e terziarie, integrabili in progetti di riqualificazione con: 

  • Wi-Fi integrato (Dynamic) 
  • modalità super silenziosa 
  • filtri antibatterici avanzati 
  • installazione semplificata (easy fix)  

 

Wallbox: stazioni di ricarica per veicolo elettrico 

Le stazioni di ricarica monofase e trifase: 

  • regolano dinamicamente la potenza 
  • riducono i rischi di sovraccarico 
  • ottimizzano l’uso di energia rinnovabile 

 

Checklist operativa per installatori e imprese

Ecco una lista sintetica per sfruttare al meglio gli incentivi offerti dal Conto Termico 3.0 con un approccio strutturato e professionale. 

✔ Valutare gli interventi urgenti
Vecchi impianti, guasti, inefficienze. 

✔ Preparare preventivi modulari
Permettono di adattare gli interventi a eventuali nuovi scenari incentivanti, senza rifare la progettazione. 

✔ Pianificare disponibilità materiali e tempi di installazione
Le forniture integrate (es. kit Fotovoltaico) restano un vantaggio operativo concreto. 

✔ Tenere informati i clienti
Spiegare ciò che si sa e ciò che non si può sapere, con trasparenza. 

✔ Monitorare aggiornamenti del GSE e del MASE
Essere i primi a reagire a eventuali modifiche normative migliora la competitività. 

Con Würth hai un partner unico al tuo fianco 

La differenza per il professionista la fa il partner con cui lavora.
Würth si posiziona come fornitore unico con soluzioni integrate, kit preconfigurati per facilitare progettazione e installazione, oltre 130.000 articoli più servizi tecnici, formazione e strumenti digitali.

Il valore non sta solo nel prodotto, ma nell’ecosistema che permette al professionista di lavorare con continuità anche in momenti complessi.

Ecco le FAQ

Il Conto Termico 3.0 è ancora attivo?

Si. Il portale GSE è stato riattivato il 13 aprile 2026.

Posso comunque proporre interventi ai clienti?

Sì. Molti interventi (pompe di calore, fotovoltaico, climatizzazione, domotica) rimangono validi, efficienti e necessari.

Quali soluzioni conviene proporre in questo periodo?

Pompe di calore, kit fotovoltaici, sistemi di accumulo, climatizzatori ad alta efficienza, wallbox e building automation. 

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento