Speciale manometri per la pressione delle gomme: affidati alla guida alla scelta e non avranno più segreti!

Quando il cambio-gomme si avvicina, le richieste di clienti che improvvisamente si preoccupano della salute dei loro pneumatici aumenta sensibilmente. Il manometro diventa così il tuo strumento di lavoro principale.

Per velocizzare le operazioni e assicurarti che le misurazioni siano precise, servono però apparecchi professionali e affidabili.

In commercio ci sono tantissimi tipi di manometri per la pressione delle gomme. Ne parliamo in questa breve guida, in cui analizzeremo i modelli principali e ti aiuteremo a scegliere quello giusto per te.

Cosa devi valutare nella scelta di un manometro di precisione per pneumatici?

Per prima cosa la qualità: una misurazione sbagliata può compromettere la sicurezza del veicolo e quindi del cliente che lo utilizzerà. È importante pertanto affidarsi a manometri professionali che garantiscano margini di errore davvero minimi.

Ci sono poi altre variabili da considerare:

  • Range di pressione: indica l’intervallo tra la pressione minima misurabile e la massima. Più è elevato, più l’uso dello strumento sarà versatile.
  • Scala di lettura: se vuoi un manometro di precisione per pneumatici scegline uno con una scala in decimali, dove 1 bar è suddiviso in 10 parti: la lettura sarà più semplice e accurata.
  • Temperatura di esercizio: è il range tra la temperatura minima e massima in cui il manometro per la pressione gomme garantisce una corretta affidabilità. Se ad esempio lo usi all’aperto, in giornate anche molto fredde, orientati su modelli tarati per misurare la pressione anche di – 10 °C.
  • Materiali: i manometri per la pressione delle gomme professionali sono spesso soggetti ad urti e anche intemperie. Verifica quindi che siano realizzati con materiali robusti e resistenti alla corrosione.
  • Unità di misura: la più diffusa è il BAR ma alcuni manometri consentono misurazioni in doppia scala anche PSI/BAR.
  • Lunghezza del tubo flessibile: ovviamente più è lungo, più potrai gestirlo facilmente tra i pneumatici, riducendo gli spostamenti.
manometri pressione gomme professionali

Manometro per gomme analogico: affidabile e resistente nel tempo, non ti abbandonerà mai!

È il classico misuratore di pressione delle gomme meccanico. Funziona seguendo la tecnologia Bourdon, ovvero usa come elemento sensibile una molla.

La pressione dello pneumatico provoca un movimento sulla parte terminale della molla. Questo movimento viene trasmesso ad una lancetta posizionata su un quadrante graduato da cui è quindi possibile leggere il valore della pressione.

Il manometro analogico ha diversi vantaggi:

  • è utilizzabile in qualsiasi condizione
  • non richiede particolare manutenzione
  • può essere facilmente smontato per riparazioni in caso di guasti
  • è dotato di valvola di sfiato (scopri di più sulle migliori valvole per auto>)
  • ha un attacco che può essere montato su qualsiasi tipo di valvola
  • ha una lunga durata
manometro analogico - 071554054
Cod. art. 071554054

Manometro digitale: estremamente preciso, è veloce e facile da leggere (anche al buio)

Sono manometri per la pressione delle gomme professionali, dotati di sensori piezoresistivi di misurazione e un processore che trasmette i dati a un display a cristalli liquidi.

Spesso lo schermo è anche retroilluminato per consentirne la lettura anche in condizioni di scarsa luce.

manometro digitale - 071554055
Cod art. 071554055

I punti di forza del manometro per pneumatici digitale sono:

  • elevata precisione nella misura grazie a sensori e un intervallo di misurazione estremamente precisi
  • dimensioni compatte e peso molto leggero
  • velocità e facilità di lettura anche in zone buie
  • calibrazione precisa e duratura tramite un software dedicato
  • possibilità di utilizzare diverse unità di misura e convertirle facilmente
  • funzioni aggiuntive come sistemi di auto-spegnimento o registrazione dei dati

Manometro e gonfiagomme portatile: la soluzione giusta per avere con te un apparecchio sempre pronto all’uso

Un’ottima alternativa sono anche i manometri per la pressione delle gomme portatili, utilizzabili anche per il gonfiaggio o lo sgonfiaggio delle gomme.

Sono muniti di un dispositivo di carica automatica che li rende sempre pronti all’uso.
Puoi però anche caricarli manualmente, tramite una valvola.

Dotati di un dispositivo di condensa, hanno inoltre una pistola di gonfiaggio per essere utilizzati anche come gonfiagomme.

manometro portatile - 0691879450
Cod. art. 0691879450

    Contattaci

    Hai bisogno di maggiori informazioni sui prodotti?
    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.

     

    [honeypot controllocitta-584]

    *campi obbligatori